适用于中小型企业 (SMB) 的 NX CAD 软件包

许多初创公司在寻求快速成功的过程中遇到了障碍。漫长的开发周期和各种挑战阻碍了他们的进步。这就是西门子致力于解决这些问题并改善创业之旅的原因所在。 在本集中,我们有幸再次邀请到 NX CAD SMB 产品经理杰夫·沙格纳 (Jeff Shagena)。杰夫将帮助我们了解西门子为初创企业、学生和中小型企业 (SMB) 提供的各种 CAD 产品和计划。
在杰夫出席的第一集中,我们了解了 NX CAD 如何调整以满足中小型企业的需求。在本集中,您将了解有关西门子机械设计捆绑包和面向初创企业的 Siemens Xcelerator 的更多信息。 您还将更多地了解持续发布的概念,其中涉及定期的主要版本和每月更新,使用户能够在方便时轻松获得最新功能和错误修复。
收听或阅读完整剧集: 西门子面向初创公司和中小型企业的 CAD 解决方案
本集的讲解内容:
基于价值的许可有哪些好处?
NX 基于价值的许可赋能 NX 客户从 NX 产品组合中获得最大价值,而不会花费大量资金。只需支付一次订阅费用,就可以以超值的价格访问 100 多个附加模块。虽然它对任何客户都有很大的价值,但杰夫认为,对于许可附加模块预算有限的 SMB 来说,它最有意义。在每个主要 NX 版本发布期间,都会不断添加更多模块,而持续发布则为每六个月一次。基于价值的许可最适合偶尔使用的附加组件,并且具有灵活性和成本节省优势,无需试用或弄清楚是否应该在使用模块之前购买模块,只需使用一些令牌并在关闭应用程序时将令牌返回到池中。
基于价值的许可如何运作?
客户可以通过购买令牌包的订阅来实现 NX 基于价值的许可优势。这些超值包以 50 个令牌或 100 个令牌的包形式出现,您可以根据需要购买任意数量的包。您可以使用这些令牌将许可证“签出”到附加模块。每个模块都有一个固定的令牌成本,并且令牌数量将从可用令牌中扣除,直到返回 — 当用户停止使用应用程序时。令牌许可证池中的大多数附加模块的可用令牌少于 100 个,因此即使使用少量令牌,也可以访问。唯一的必备条件是 Mach 1 或更高版本的基本许可证。杰夫指出,基于价值的许可对于频繁需要四个或更多附加组件,但并非总是需要的情况最有效。令牌许可可以与附加模块的传统许可一起使用,因此您可以混合和匹配以获得最大的灵活性。
适合中小型企业的最佳 CAD 解决方案是什么?
西门子为中小型企业提供了多个 CAD 工程服务包。西门子机械设计捆绑包允许客户(尤其是中小型企业)在第一天就开始使用 NX 运行。它囊括了 MCAD 的购买、许可、培训和服务需求。此捆绑包提供一个 NX Mach 1 的席位、多个 Solid Edge 席位以及用于数据管理的这两种 CAD 产品的 Teamcenter 集成。凭借彼此完全可互操作的多个 CAD 软件席位,以及在此基础上添加基于价值的许可的机会,这对 SMB 来说可谓价值巨大。
面向初创企业的 Siemens Xcelerator
面向初创企业的 Siemens Xcelerator 是一种设计工程和仿真初创企业捆绑包,非常适合需要大量功能但可能没有预算为每个软件产品购买单独许可证的初创企业。此捆绑包为符合初创企业资格的公司(基于席位和收入)带来了多个层级,每个层级都极具价值。杰夫强调,借助此解决方案,您可以使用 NX 以及所有创成式工程工具和机电设计获得高效的建模环境,从而真正获得竞争优势。此软件包提供多个层级:工程捆绑包、灵活工程层和仿真层。
工程捆绑包这一“良好”层级,可以是本地部署或 SaaS,附带 NX Mach 3 Industrial Design、Teamcenter 以及帮助初创企业尽快启动和运行、加快开发周期和提高生产力的培训。“更好”层级的灵活工程配备 NX Mach 1、用于仿真的 Simcenter 3D、用于制造的 NX、这三者基于价值的许可以及培训。最后,仿真层与工程捆绑包相同,但也包括 Simcenter 仿真产品,例如用于计算流体力学 (CFD) 的 Star-CCM+ 和用于机电一体化设计的 Amesim。
NX CAD 云和 SaaS 产品
为了实现更大的灵活性和更低的前期成本,我们还提供云就绪产品。其中包括 NX X,它具有所有功能和本地部署 NX 的类似捆绑,但却是一个完全托管的 SaaS 解决方案。
杰夫在总结时再次强调西门子解决方案适合中小型企业。无论您是一家初创公司,还是一家成熟的中型企业,我们都希望为您提供合适的产品。