Packages NX CAD pour les petites et moyennes entreprises (PME)

De nombreuses start-ups rencontrent des obstacles dans leur quête d'un succès rapide. De longs cycles de développement et divers défis entravent leur progression. C'est pourquoi Siemens s'engage à résoudre ces problèmes et à améliorer le parcours des start-ups. Dans cet épisode, nous accueillons à nouveau Jeff Shagena, chef de produit PME pour NX CAD. Jeff nous aidera à comprendre les différentes offres et programmes de CAO de Siemens pour les start-ups, les étudiants et les petites et moyennes entreprises (PME).
Dans le premier épisode avec Jeff, nous avons appris comment NX CAD s'adapte pour répondre aux besoins des petites et moyennes entreprises. Dans cet épisode, vous en apprendrez plus sur l'offre groupée Siemens Mechanical Design et Siemens Xcelerator for Startups. Vous aurez également l'occasion d'en savoir plus sur le concept de publication continue, qui implique des versions majeures régulières et des mises à jour mensuelles, permettant aux utilisateurs d'obtenir facilement les dernières fonctionnalités et corrections de bugs à leur convenance.
Écoutez ou lisez l'épisode complet : Les solutions CAO de Siemens pour les start-ups et les petites et moyennes entreprises
Cet épisode abordera les thèmes suivants :
Quels sont les avantages de la licence basée sur la valeur ?
La licence basée sur la valeur NX permet aux clients de NX de tirer le meilleur parti du portefeuille NX sans se ruiner. Pour un seul coût d'abonnement, vous avez accès à plus de 100 modules complémentaires à un prix avantageux. Bien qu'il s'agisse d'un avantage important pour tout client, Jeff pense que cela fait le plus de sens pour les PME qui peuvent avoir un budget limité pour l'octroi de licences de modules complémentaires. De nouveaux modules sont constamment ajoutés à chaque version majeure de NX, ce qui, avec la publication continue, a lieu tous les six mois. La licence basée sur la valeur est idéale pour les modules complémentaires à usage occasionnel, et avec la flexibilité et les économies de coûts, vous n'avez pas besoin d'essayer ou de déterminer si vous devez acheter un module avant de l'utiliser, vous pouvez simplement utiliser des jetons et les renvoyer dans le pool lorsque vous fermez l'application.
Comment fonctionne la licence basée sur la valeur ?
Les clients peuvent accéder aux avantages de la licence basée sur la valeur NX en achetant un abonnement pour un pack de jetons. Ces packs de valeur sont livrés en packs de 50 jetons ou 100 jetons, et autant de forfaits peuvent être achetés que nécessaire. Ces jetons vous permettent d'obtenir des licences pour des modules complémentaires. Chacun des modules a un coût de jeton défini, et ce montant de jetons est déduit des jetons disponibles jusqu'à ce qu'il soit renvoyé, c'est-à-dire lorsqu'un utilisateur cesse d'utiliser l'application. La majorité des modules complémentaires du pool de licences de jetons sont disponibles pour moins de 100 jetons, de sorte qu'ils sont tous accessibles même avec un petit nombre de jetons. La seule condition préalable est une licence de base pour Mach 1 ou plus. Jeff note que dans la plupart des cas, la licence basée sur la valeur est plus efficace avec quatre modules complémentaires ou plus nécessaires, mais pas toujours. La licence à jetons peut être utilisée avec la licence traditionnelle de modules complémentaires, ce qui vous permet de les combiner pour une flexibilité maximale.
Quelles sont les meilleures solutions de CAO pour les petites et moyennes entreprises ?
Siemens propose plusieurs offres groupées d'ingénierie CAO pour les petites et moyennes entreprises. L'offre groupée Siemens Mechanical Design permet aux clients, en particulier aux PME, de démarrer dès le premier jour avec NX. Elle regroupe les besoins en matière d'achat, de licence, de formation et de service de MCAD. Cette offre groupée couvre un poste avecNX Mach 1, plusieurs postes avec Solid Edge et l'intégration de Teamcenter pour les deux produits de CAO pour la gestion des données. Avec plusieurs postes de logiciels de CAO entièrement interopérables les uns avec les autres, et la possibilité d'ajouter des licences basées sur la valeur en plus de cela, c'est une grande valeur pour les PME.
Siemens Xcelerator for Startups
Siemens Xcelerator for Startups est une offre groupée de conception, d'ingénierie et de simulation, idéale pour les start-ups qui ont besoin de beaucoup de fonctionnalités mais qui n'ont peut-être pas le budget nécessaire pour acheter des licences individuelles pour chaque produit logiciel. Ce forfait propose plusieurs niveaux, chacun d'une grande valeur pour les entreprises qui répondent aux critères de start-up (en fonction des licences et des revenus). Jeff souligne qu'avec cette solution, vous bénéficiez vraiment d'un avantage concurrentiel en disposant de l'environnement de modélisation le plus productif avec NX, ainsi que de tous les outils d'ingénierie générative et de conception électromécanique. Il existe plusieurs niveaux : l'offre groupée Engineering, le niveau Flex Engineering et le niveau Simulation.
L'offre groupée Engineering représente le niveau "intermédiaire" disponible en version sur site ou SaaS. Elle comprend NX Mach 3 Industrial Design, Teamcenter, ainsi que des formations conçues pour aider les start-ups à démarrer rapidement, accélérer leurs cycles de développement et optimiser leur productivité. Le niveau "supérieur", Flex Engineering, comprend NX Mach 1, Simcenter 3D pour la simulation, NX pour la fabrication, des licences basées sur la valeur pour les trois et la formation. Enfin, le niveau Simulation est identique à celui de l'offre Engineering, mais comprend également des produits de simulation Simcenter tels que Star-CCM+ pour la mécanique des fluides numérique (CFD) et Amesim pour la conception mécatronique.
Offres NX CAD cloud et SaaS
Pour plus de flexibilité et un coût initial inférieur, nous proposons également des offres prêtes pour le cloud. NX X dispose de toutes les fonctionnalités et d'une offre groupée similaire à celle de NX sur site, mais il s'agit d'une solution SaaS entièrement gérée.
Jeff conclut en soulignant le fait que Siemens convient aux PME. Que vous soyez une start-up tout juste fondée ou que vous soyez une entreprise mature de taille moyenne, nous voulons nous assurer que nous avons les bonnes offres pour vous.
Vous souhaitez en savoir plus sur NX CAD ? Consultez notre site web ou essayez gratuitement.