製品

中小企業 (SMB) のためのNX CADパッケージ

執筆者 Mollie Gladden

多くのスタートアップ企業は、急成長を目指す過程でさまざまな困難に遭遇します。長い開発サイクルや複数の課題が、その進展を阻んでいるのです。シーメンスはこれらの問題に取り組み、スタートアップ企業の成功への歩みを支援します。 こちらの動画は、NX CADのSMB製品マネージャーであるJeff Shagenaがお届けします。スタートアップ企業、学生、中小企業 (SMB) の皆様にぴったりのシーメンスの豊富なCAD製品やプログラムについて解説します。 

第1回目は、NX CADがどのように中小企業のニーズに合わせているかをお話ししました。今回は、シーメンスの機械設計バンドルと Siemens Xcelerator for Startupsについて詳しく説明します。また、継続的リリースの概念についても解説します。継続的リリースは、定期的なメジャー・リリースと毎月の更新を提供するもので、最新の機能やバグ修正を都合の良いときに簡単に入手できる方式です。

エピソード全文を聞くか読む:  スタートアップおよび中小企業向けのシーメンスのCADソリューション

このエピソードの主な内容は以下のとおりです。

トークン・ライセンスの利点

NXのトークン・ライセンス方式では、多額のコストをかけることなく、NXポートフォリオから最大限の価値を引き出せます。1つのサブスクリプションで、100を超える アドオン・モジュール にお得な価格でアクセスできます。どの顧客にとっても大きな価値があるトークン・ライセンスですが、アドオン・モジュールのライセンスに必要な予算が限られているSMBにとって、これが最も理にかなっているとJeffは考えています。NXのメジャー・リリースごとに、さらに多くのモジュールが絶えず追加されますが、 継続的リリースの場合は 6か月ごとに追加されます。トークン・ライセンスは、たまにしか使用しないアドオンに最適であり、柔軟性があり、低コストです。モジュールを使用する前に試用したり、購入すべきかどうかを判断したりする必要はありません。トークンを使用した後、アプリケーションを閉じるときにトークンをライセンス・プールに戻すだけでよいのです。

トークン・ライセンスの仕組みとは

お客様は、トークンパックのサブスクリプションを購入することで、NXのトークン・ライセンスのメリットを利用できます。バリューパックには 、50 トークンまたは 100 トークンのパックがあり、必要な数のパッケージを購入できます。これらのトークンを、アドオン・モジュールのライセンスの「チェックアウト」時に使用します。各モジュールにはトークンコストが設定されており、該当する数のトークンが、アプリケーションの使用を停止して返却されるまで、利用可能なトークンから差し引かれます。トークン・ライセンス・プール内のアドオン・モジュールの大部分は、100トークン未満に設定されているため、少量のトークンでもすべてにアクセスできます。必要条件は、Mach 1以上の基本ライセンスだけです。Jeffは、トークン・ライセンスが最も効果的なのは、4つ以上のアドオンが常に必要ではなくても、頻繁に使用される場合だと述べています。トークン・ライセンスは、アドオン・モジュールの従来のライセンス方式と併用でき、組み合わせることによって最高の柔軟性を実現できます。

中小企業に最適なCADソリューションとは

シーメンスは、中小企業向けに複数のCADエンジニアリング・バンドルを提供しています。特に中小企業のお客様は、シーメンスの機械設計バンドルによって、NXの使用初日から本格始動できます。このバンドルは、機械CADの購入、ライセンス、トレーニング、およびサービスで構成され、NX Mach 1が1ライセンス、Solid Edgeの複数のライセンス、およびNXとSolid EdgeのTeamcenterとの統合によるデータ管理機能が含まれています。完全に相互運用可能な2つのCADソフトウェアの複数ライセンスに、トークン・ライセンスを追加すれば、中小企業の皆様に大きな価値があります。

Siemens Xcelerator for Startups

Siemens Xcelerator for Startupsは、多くの機能を必要としているが、ソフトウェア製品ごとに個別のライセンスを購入する予算がないスタートアップに最適な、設計エンジニアリングおよびシミュレーションのスタートアップ・バンドルです。このバンドルはいくつかの階層 (ティア) に分かれ、スタートアップの資格 (ライセンス数と収益に基づく) に適合する企業に大きな価値をもたらします。このソリューションによって、NXを使用した最も生産性の高いモデリング環境に加え、すべてのジェネレーティブ・エンジニアリング・ツールと電気機械設計も利用でき、競争優位性を得られる、とJeffは強調しています。バンドルのティアは、「エンジニアリング」、「フレックス・エンジニアリング」、「シミュレーション」に分かれています。

「エンジニアリング」バンドルはオンプレミスまたはSaaSで利用でき、NX Mach 3産業用設計、Teamcenter、およびスタートアップができるだけ短期間に始動し、開発サイクルを短縮し、生産性を発揮するのに役立つトレーニングを提供する「優れた」ティアです。「より優れている」ティアの「フレックス・エンジニアリング」には、NX Mach 1、シミュレーション用のSimcenter 3D、製造用のNX、3つすべてのトークン・ライセンス、およびトレーニングが含まれています。最後に、「シミュレーション」ティアは「エンジニアリング」バンドルと同じ内容に加えて、数値流体力学 (CFD) 用のSTAR-CCM+やメカトロニクス設計用のAmesimなどのSimcenterシミュレーション製品が含まれています。

NX CADのクラウド対応およびSaaS版

柔軟性を高め、初期費用を抑えられるクラウド対応のサービスも提供しています。オンプレミス版NXのすべての機能と、同様のバンドルを提供するNX Xは、完全管理型のSaaSソリューションです。

Jeffは、シーメンスが中小企業に最適であることを、最後に再び強調しています。シーメンスは、起業したばかりのスタートアップ企業の皆様にも、成熟した中堅企業の皆様にも、最適なソリューションを確実に提供したいと考えています。

NX CADソフトウェアの詳細は、シーメンスのWebサイトをご覧ください。または無償評価版をお試しください