Pacchetti NX CAD per le PMI
Molte startup incontrano ostacoli nella loro ricerca di un rapido successo. Lunghi cicli di sviluppo e varie sfide ne ostacolano il progresso. Questo è il motivo per cui Siemens si impegna ad affrontare questi problemi e a migliorare il percorso delle startup. In questo episodio, diamo il bentornato a Jeff Shagena, Product Manager per le PMI di NX CAD. Jeff ci aiuterà a comprendere le varie offerte e i programmi CAD di Siemens per le startup, gli studenti e le piccole e medie imprese (PMI).
Nel primo episodio con Jeff, abbiamo appreso come NX CAD si sta adattando per soddisfare le esigenze delle piccole e medie imprese. In questo episodio, scoprirai di più sul pacchetto Siemens Mechanical Design e Siemens Xcelerator per Startup. Scoprirai di più anche sul concetto di rilascio continuo, che prevede rilasci principali regolari e aggiornamenti mensili, consentendo agli utenti di ottenere facilmente le funzionalità più recenti e le correzioni di bug a loro piacimento.
Ascolta o leggi l'episodio completo: Le soluzioni CAD di Siemens per startup e piccole e medie imprese
In questo episodio, scoprirai:
Quali sono i vantaggi delle licenze basate sul valore?
Le licenze NX Value-Based consentono ai clienti NX di ottenere il massimo valore dal portafoglio NX senza spendere una fortuna. Con un solo costo di abbonamento, hai accesso a oltre 100 moduli aggiuntivi a un ottimo prezzo. Sebbene sia di grande valore per qualsiasi cliente, Jeff ritiene che sia particolarmente adatto per quelle PMI che potrebbero avere un budget limitato per la licenza di moduli aggiuntivi. Altri moduli vengono costantemente aggiunti durante ogni versione principale di NX, che attraverso il rilascio continuo avviene ogni sei mesi. Le licenze basate sul valore sono le migliori per i componenti aggiuntivi per uso occasionale e, con la flessibilità e il risparmio sui costi, non è necessario provare o capire se è necessario acquistare un modulo prima di utilizzarlo, è possibile utilizzare semplicemente alcuni token e restituirli al pool quando si chiude l'applicazione.
Come funzionano le licenze basate sul valore?
I clienti possono accedere ai vantaggi di NX Value-Based Licensing acquistando un abbonamento per un pacchetto di token. Questi sono disponibili in pacchetti da 50 o 100 token e possono essere acquistati nella quantità necessaria. È possibile utilizzare questi token per "estrarre" le licenze dei moduli aggiuntivi. Ciascuno dei moduli ha un costo di token prestabilito e tale quantità di token viene detratta dai token disponibili fino a quando non viene restituita - quando un utente smette di usare l'applicazione. La maggior parte dei moduli aggiuntivi nel pool di licenze token sono disponibili per meno di 100 token, quindi sono tutti accessibili anche con una piccola quantità di token. L'unico prerequisito è una licenza base per Mach 1 o superiore. Jeff osserva che le licenze basate sul valore sono più efficaci con quattro o più componenti aggiuntivi necessari di frequente, ma non sempre. Le licenze token possono essere utilizzate con le licenze tradizionali dei moduli aggiuntivi, in modo da poterle combinare per ottenere la massima flessibilità.
Quali sono le migliori soluzioni CAD per le piccole e medie imprese?
Siemens offre diversi pacchetti di ingegneria CAD per le piccole e medie imprese. Il pacchetto Siemens Mechanical Design consente ai clienti, in particolare alle PMI, di iniziare a lavorare fin dal primo giorno con NX. Racchiude le esigenze di acquisto, licenza, formazione e assistenza MCAD. Questo pacchetto include una postazione di NX Mach 1, più postazioni di Solid Edge e l'integrazione di Teamcenter per entrambi i prodotti CAD per la gestione dei dati. Con più postazioni di software CAD completamente interoperabili tra loro e l'opportunità di aggiungere licenze basate sul valore, è un grande valore per le PMI.
Siemens Xcelerator per startup
Siemens Xcelerator per Startup è un pacchetto di progettazione, ingegneria e simulazione, ideale per le startup che necessitano di molte funzionalità ma potrebbero non avere il budget per acquistare licenze individuali per ogni prodotto software. Questo pacchetto prevede più livelli, ciascuno a un prezzo vantaggioso, per le aziende che soddisfano i requisiti di startup (in base ai posti e ai ricavi). Jeff sottolinea che con questa soluzione si ottiene davvero il vantaggio competitivo di avere l'ambiente di modellazione più produttivo con NX, oltre a tutti gli strumenti di ingegneria generativa e di progettazione elettromeccanica. Esistono più livelli: il pacchetto Engineering, il livello Flex Engineering e il livello Simulazione.
Il pacchetto Engineering è il livello “buono”, che può essere on-premise o SaaS e comprende NX Mach 3 Industrial Design, Teamcenter e la formazione che aiuterà le startup a essere operative il più rapidamente possibile, ad accelerare i cicli di sviluppo e ad aumentare la produttività. Il livello "migliore", Flex Engineering, include NX Mach 1, Simcenter 3D per la simulazione, NX per la produzione, licenze basate sul valore per tutti e tre e formazione. Infine, il livello di simulazione è identico al pacchetto Engineering, ma include anche prodotti di simulazione Simcenter come Star-CCM+ per la fluidodinamica computazionale (CFD) e Amesim per la progettazione meccatronica.
Offerte NX CAD Cloud e SaaS
Per una maggiore flessibilità e un costo iniziale inferiore, offriamo anche offerte predisposte per il cloud. C'è NX X, che ha tutte le funzionalità e il raggruppamento simile di NX on-premise, ma è una soluzione SaaS completamente gestita.
Jeff conclude ancora una volta sottolineando che Siemens è la soluzione giusta per le PMI. Che tu sia una startup appena avviata o un'azienda matura di medie dimensioni, vogliamo assicurarci di avere le offerte giuste per te.
Vuoi saperne di più sul software NX CAD? Dai un'occhiata al nostro sito web o prova la soluzione gratuitamente.