NX-CAD-Pakete für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU)
Viele Start-up-Unternehmen stoßen auf ihrem Weg zum schnellen Erfolg auf Hindernisse. Langwierige Entwicklungszyklen und verschiedene Herausforderungen behindern ihren Fortschritt. Aus diesem Grund widmet sich Siemens der Bewältigung dieser Herausforderungen und unterstützt Start-up-Unternehmen auf ihrem Weg zum Erfolg. In dieser Folge begrüßen wir Jeff Shagena, den SMB Product Manager für NX CAD. Jeff wird uns helfen, die verschiedenen CAD-Angebote und -Programme von Siemens für Start-ups, Studierende und kleine und mittlere Unternehmen (KMU) zu verstehen.
In der ersten Folge mit Jeff erfuhren wir, wie sich NX CAD an die Anforderungen kleiner und mittlerer Unternehmen anpasst. In dieser Folge erfahren Sie mehr über das Siemens Mechanical Design-Paket und Siemens Xcelerator für Start-up-Unternehmen. Sie werden auch mehr über das Konzept des Continuous Release erfahren, das regelmäßige Hauptversionen und monatliche Updates vorsieht, so dass die Nutzer die neuesten Funktionen und Fehlerbehebungen ganz einfach und bequem erhalten können.
Hören oder lesen Sie die gesamte Folge: CAD-Lösungen von Siemens für Start-ups sowie kleine und mittlere Unternehmen
Inhalte:
Welche Vorteile hat die wertbasierte Lizenzierung?
Die wertbasierte NX-Lizenzierung ermöglicht es NX-Kunden, den maximalen Nutzen aus dem NX-Portfolio zu schöpfen, ohne dabei das Budget zu sprengen. Für einen Abonnementpreis erhalten Sie Zugang zu über 100 Zusatzmodulen zu einem sehr günstigen Preis. Während dieses Angebot für jeden Kunden von großem Nutzen ist, ist Jeff der Ansicht, dass es für KMUs, die ein begrenztes Budget für die Lizenzierung von Zusatzmodulen haben, besonders sinnvoll ist. Bei jedem größeren NX-Release, das im Rahmen des Continuous Release alle sechs Monate bereitgestellt wird, werden ständig weitere Module hinzugefügt. Die wertbasierte Lizenzierung eignet sich am besten für gelegentlich genutzte Zusatzmodule. Dank der Flexibilität und der Kostenersparnis müssen Sie ein Modul nicht erst testen oder überlegen, ob Sie es kaufen sollten, bevor Sie es verwenden, sondern Sie können einfach einige Token verwenden und die Token in den Pool zurückgeben, wenn Sie die Anwendung schließen.
Wie funktioniert die wertbasierte Lizenzierung?
Kunden können die Vorteile der wertbasierten NX-Lizenzierung nutzen, indem sie ein Abonnement für ein Token-Paket erwerben. Diese Vorteilspakete werden in Paketen mit 50 oder 100 Token geliefert, und es können so viele Pakete erworben werden, wie benötigt werden. Mit diesen Token können Sie Lizenzen für Zusatzmodule „auschecken“. Jedes Modul hat bestimmte Token-Kosten, und diese Menge an Token wird von den verfügbaren Token abgezogen, bis sie zurückgegeben werden, d.h. wenn ein Benutzer die Anwendung nicht mehr nutzt. Die meisten Zusatzmodule im Token-Lizenzpool sind für weniger als 100 Token verfügbar, sodass sie alle auch mit einer geringen Anzahl von Token zugänglich sind. Einzige Voraussetzung ist eine Basislizenz für NX Mach 1 oder höher. Jeff merkt an, dass die wertbasierte Lizenzierung am effektivsten ist, wenn vier oder mehr Add-Ons benötigt werden, die zwar relativ häufig, aber nicht ständig benötigt werden. Die Token-Lizenzierung kann mit der herkömmlichen Lizenzierung von Zusatzmodulen kombiniert werden, so dass Sie bei der Nutzung die größtmögliche Flexibilität haben.
Welches sind die besten CAD-Lösungen für kleine und mittlere Unternehmen?
Siemens bietet mehrere CAD-Engineering-Pakete für kleine und mittelständische Unternehmen an. Mit dem Siemens Mechanical Design-Paket können Kunden, insbesondere KMUs, vom ersten Tag an optimal mit NX arbeiten. Es deckt den Bedarf an MCAD-Kauf, Lizenzierung, Schulung und Service ab. Dieses Paket enthält einen Arbeitsplatz für NX Mach 1, mehrere Arbeitsplätze für Solid Edge und die Teamcenter-Integration für beide CAD-Produkte für das Datenmanagement. Mit mehreren CAD-Softwareplätzen, die vollständig miteinander kompatibel sind, und der Möglichkeit, zusätzlich eine wertbasierte Lizenzierung zu erwerben, ist dies ein großartiges Angebot für kleine und mittlere Unternehmen.
Siemens Xcelerator für Start-up-Unternehmen
Siemens Xcelerator für Start-up-Unternehmen ist ein Startup-Paket für Design, Engineering und Simulation, das sich hervorragend für Start-up-Unternehmen eignet, die viele Funktionen benötigen, aber möglicherweise nicht über das Budget verfügen, um für jedes Softwareprodukt einzelne Lizenzen zu erwerben. Dieses Paket bietet Unternehmen, die die Voraussetzungen für ein Startup erfüllen (basierend auf Arbeitsplätzen und Umsatz), mehrere Stufen zu einem sehr günstigen Preis. Jeff weist darauf hin, dass Sie mit dieser Lösung einen echten Wettbewerbsvorteil haben, da Sie mit NX die produktivste Modellierungsumgebung sowie alle generativen Engineering-Tools und auch die elektromechanische Konstruktion erhalten. Es gibt mehrere Ebenen: das Engineering-Paket, die Flex Engineering-Ebene und die Simulationsebene.
Das Engineering-Paket ist die "gute" Stufe, die als On-Premise- oder SaaS-Lösung angeboten wird und NX Mach 3 Industrial Design, Teamcenter sowie Schulungen enthält, die Start-up-Unternehmen dabei helfen, so schnell wie möglich betriebsbereit zu sein, Entwicklungszyklen zu beschleunigen und die Produktivität zu steigern. Die „bessere“ Stufe, Flex Engineering, umfasst NX Mach 1, Simcenter 3D für die Simulation, NX for Manufacturing, wertbasierte Lizenzen für alle drei Module und Schulungen. Die Simulationsebene schließlich ist identisch mit dem Engineering-Paket, umfasst aber auch Simcenter-Simulationsprodukte wie Star-CCM+ für die numerische Strömungsmechanik (Computational Fluid Dynamics, CFD) und Amesim für mechatronische Konstruktionen.
NX CAD Cloud und SaaS-Angebote
Für zusätzliche Flexibilität und geringere Investitionskosten bieten wir auch cloudfähige Angebote an. Dabei handelt es sich um NX X, das alle Funktionalitäten und eine ähnliche Bündelung wie NX, die On-Premise-Version, bietet, aber eine vollständig verwaltete SaaS-Lösung ist.
Abschließend betont Jeff noch einmal, dass Siemens genau der richtige Partner für KMUs ist. Ganz gleich, ob Sie ein Start-up-Unternehmen oder ein etabliertes mittelständisches Unternehmen sind, wir möchten sicherstellen, dass wir die richtigen Angebote für Sie bereithalten.
Sie möchten mehr über NX CAD-Software erfahren? Besuchen Sie unsere Website oder testen Sie sie kostenlos.