产品

如何使用 Simcenter SCADAS RS 简化载荷数据收集

作者 Gert Frans

在本系列的每篇博客中,我将重点介绍我们 Simcenter SCADAS RS 测量系统最受客户赞赏的一个特定功能。然后,我将解释为什么此功能可能是您当前测试设置中缺少的功能。

你说的 SCADAS 是什么?嗯,Simcenter SCADAS RS 是我们 Simcenter SCADAS 硬件产品系列最新添加的功能,可赋能客户获取并同步各种不同类型的传感器,用于不同类型的应用,如耐用性或 NVH 测试。

Simcenter SCADAS RS 的灵活系统访问

在这篇博文中,我将详细阐述 Simcenter SCADAS RS 的灵活系统访问。

在试验场或测试跑道上进行测试活动以收集车辆的耐久性或 NVH 测试数据时(另请参阅我之前关于通用信号调节的博客文章),有时需要访问测量设备:

  • 在准备阶段,也就是在前往试验场之前,需要确保所有传感器正常工作并使用正确的参数进行设置。
  • 在测量阶段,开始和停止测量并检查是否一切仍然正常工作。
  • 最后是验证阶段,需要检查所测量的所有内容是否正确和完整。

因此,在每一个时刻,都需要访问或操作测量硬件。 

为此,对于市场上大多数有竞争力的系统,都需要一台装有 Windows 操作系统的个人电脑或笔记本电脑,该设备需要预装采集软件,需要拥有正确的许可证才能运行软件,需要使用 LAN(或其他)电缆将笔记本电脑或个人电脑连接到测量系统, 而且只有一个人可以同时访问测量设备!

这听起来是不是很熟悉?

那么,我有个好消息要告诉你。 有了 Simcenter SCADAS RS,这些都不需要了!

任何设备、任何接口、有线或无线

得益于其独特的系统架构,Simcenter SCADAS RS 可实现多功能和灵活的访问。

  • 这意味着您可以使用任何设备连接到测量系统,无论是笔记本电脑、平板电脑还是智能手机。
  • 该设备可以运行任何操作系统,无论是 Windows、安卓还是 iOS。
  • 您可以通过任何接口连接到硬件,无论是有线接口(如 USB 或 LAN)还是无线接口(如 Wi-Fi 或 4G/5G)。
  • 它可以由一个用户连接,也可以并行连接多个用户。

这基本上意味着您在前往试验场时不再需要随身携带专用设备。 您只需携带自己的智能手机并当场访问采集系统即可。

是的,就是这么简单!

由于其多用户可访问性,例如,您还可以在准备阶段让两名工程师同时检查测试设置:一名工程师用他的智能手机验证机器前部的几个传感器,而另一名工程师使用平板电脑检查固定在车辆另一个位置的一些传感器。

相当节省时间,对吧?

或者在实际测量阶段,您可以让测试工程师坐在车辆后座上检查上一次运行的测量数据,同时每当某些传感器超过预定义的限值时,驾驶员就会在平板电脑上收到通知。

得益于 Simcenter SCADAS RS 的无线连接,也无需将系统实际放在您旁边的座位上。 您可以将完整的硬件放在车辆后备箱中,而手头只有笔记本电脑/平板电脑/智能手机。 不再为电缆而苦恼!

使用 Simcenter SCADAS RS Recorder 应用程序轻松进行轨侧验证

除了以方便的方式访问测量设备的挑战外,还有一个问题,即在测量过程中传感器信息有限或不完整,这通常会导致昂贵的测试重新运行。

市场上有许多系统允许您通过简单地按下硬件本身的按钮来开始和停止测量,而无需使用个人电脑或笔记本电脑。 非常方便!但是开始和停止之间会发生什么,却不得而知。 因此,驾驶员通常会进行几个小时的测量,然后回到办公室,将数据提供给测试工程师;不幸的是,测试工程师得出结论,由于信号或测试程序质量不佳,几次测量都不令人满意。 因此,驾驶员需要返回试验场并重新进行这些测量。 不再那么方便了,你不同意吗?

那么,回到将个人电脑或笔记本电脑与采集软件连接并在其上安装正确许可证的解决方案,你是这么想的吗?

不!Simcenter SCADAS RS 默认预装在硬件上,无需许可证的应用程序。 

这款用户友好的应用程序允许您完全设置测量、验证是否一切正常、校准传感器、测量和验证数据。

在准备阶段,例如,您可以使用“单通道”视图来排除设置故障、检查电缆布线或根据需要更正任何传感器参数:

在测量阶段,您可以通过清晰易懂的显示屏实时监控数据:

您甚至可以创建自己的控制面板,其中仅包含您希望在测量期间监控的那些通道:

由于嵌入了传感器和系统检查,任何信号异常或不良测试程序质量将在每次测量之前、期间或之后被突出显示,让您充满信心地进行测量活动。

如您所见,Simcenter SCADAS RS 是一款开箱即用的测量系统:无需专用笔记本电脑或个人电脑,无需连接电缆,也无需安装额外的采集软件或许可证。您可以使用任何有线或无线设备,并使用板载 SCADAS RS Web App 来完全自信地执行测试活动!

在我的下一篇博客中,我将更进一步,向您解释如何在车辆中免去配备测试工程师。敬请关注!

还不确信? 不妨邀请我们进行现场访问,我们将向您展示为什么 Simcenter SCADAS RS 可能是您理想的测量系统。