行业

如何跟上自动驾驶汽车系统的持续发展

作者 Kelsey Robuck

汽车行业正在努力实现更高水平的自动驾驶。以 ADAS(高级驾驶辅助系统)为基石,技术正在从基本的驾驶辅助功能向更高级的功能发展,一些汽车在特定场景下可提供更高级别的自动驾驶功能。

然而,无论是传统汽车制造商还是新成立的技术公司,在开发自动驾驶系统的过程中,都为将这项技术推向市场花费了大量资金。在本文中,您将了解如何实现具有成本效益的持续学习流程,以加速交付安全、可靠且合规的自动驾驶技术。

自动驾驶汽车将创造多少经济价值?

行业竞争激烈,传统汽车制造商、科技公司和新进入者都在争夺自动驾驶市场的份额,特别是在私人乘用车领域。这场竞争正在推动研发创新和投资,网约车和拼车服务有望发挥更突出的作用。

虽然市场动态(包括定价策略和竞争定位)将影响收入流,但预测显示,到 2035 年,ADAS 和自动驾驶汽车 (AV) 系统可以创造高达 4000 亿美元的收入。

为什么软件对 ADAS 和 AV 开发很重要?

随着私人乘用车领域自动驾驶收入的格局不断发展,有一点仍然很清楚—— 自动驾驶技术需要在研究、开发和测试方面进行大量投资。集成 ADAS 和自动驾驶等高级计算技术,可以将汽车转变为复杂的互连计算机系统,从而提高车辆的性能、安全性和效率。 

这通过软件更新和推动传感器技术、人工智能和机器学习等技术进步,为创新和改进开辟了新的可能性。ADAS 和 AD 软件所需的软件可能会每年增加 11%。

自动驾驶汽车依靠互连的子系统来促进无缝和高效的运行,确保各个组件紧密协同工作。软件起着至关重要的作用,它充当赋能车辆感知环境、做出决策和控制其运动的大脑。这些子系统的互连特性增强了车辆感知环境、做出明智决策和执行精确控制操作的能力。

除了克服围绕开发复杂系统的新挑战外,监管框架在塑造市场前景方面也发挥着至关重要的作用。各国政府正在努力制定测试和部署指南,解决责任问题,并确保自动驾驶汽车的安全。监管环境因地区而异,可能会影响自动驾驶汽车的采用速度、公众认知和接受度。

最后,汽车企业不仅必须专注于调整其开发流程以满足新的技术需求,还必须建立对自动驾驶技术安全性和可靠性的信任,以影响消费者的采用。

传统的汽车开发流程无法满足新的需求

虽然开发自动驾驶汽车是一项复杂的多学科任务,涉及各种技术、监管和社会因素,但其优势不容置疑。专家认为,自动驾驶系统可以通过消除人为错误造成的事故、降低排放、减少交通拥堵和提高可达性来改变未来的交通。然而,传统的 ADAS 和 AV 开发流程无法满足新的需求

  • 无法在系统约束范围内设计最佳架构
  • 无法满怀信心地签发 ADAS 和 AV 系统
  • 无法按时、快速、在预算范围内交付
  • 不遵守监管要求或不符合消费者期望
  • 系统性能问题、召回或法律起诉的风险

那么,如果传统流程不起作用,如何提供值得信赖且合规的 ADAS 和 AV 系统,并在尽可能广泛的条件下有效运行?

借助西门子解决方案更快地开发值得信赖的自动驾驶汽车

自动驾驶汽车和功能只有在安全、可靠且经过认证的情况下才能部署。西门子提供定制化解决方案来帮助您创新、优化和验证设计。借助我们强大的工具,您可以利用功能性数字孪生、仿真、真实记录和我们获得专利的关键场景方法,加速交付安全、可靠、高性能和合规的自动驾驶车辆。

借助西门子解决方案,您可以加快自动驾驶汽车和系统的工程、测试和认证,记录驾驶场景,并在现场组织它们,以便始终可以访问相关信息。然后,您可以调整虚拟世界中的参数以快速扩展数据库并构建包含模型、传感器和场景在内的功能性数字孪生,并且需要多域仿真来集成硬件和软件。最后,您可以结合使用物理和虚拟测试来确保车辆传感器在各种情况下都能正确思考和行动。

CTA 横幅,了解有关西门子自动驾驶汽车系统的更多信息