Simplifier la collecte de données de charge avec Simcenter SCADAS RS
Dans chaque blog de cette série, je vais mettre en évidence l'une des spécificités de notre système de mesure Simcenter SCADAS RS les plus appréciées par nos clients. Je vous expliquerai ensuite pourquoi cette fonctionnalité pourrait être la fonctionnalité qui vous manque dans votre configuration de test actuelle.
SCADAS quoi, dites-vous ? Simcenter SCADAS RS est le dernier ajout à notre famille de produits matériels Simcenter SCADAS, permettant à nos clients d'acquérir et de synchroniser une grande variété de différents types de capteurs pour différents types d'applications, comme la durabilité ou les tests NVH.

Accès flexible au système avec Simcenter SCADAS RS
Dans cet article de blog, je vais développer un peu plus l'accès flexible au système avec le Simcenter SCADAS RS.
Lorsque vous effectuez une campagne de tests sur un terrain de test ou une piste de test pour collecter des données pour la durabilité ou les tests NVH de votre véhicule (consultez également mon précédent article de blog sur le conditionnement universel du signal), il y a plusieurs moments au cours de la campagne où vous devez accéder à votre équipement de mesure :
- Dans la phase de préparation, juste avant de se rendre sur le terrain de test, lorsque vous voulez vous assurer que tous les capteurs fonctionnent correctement et sont réglés avec les bons paramètres.
- Pendant la phase de mesure, pour démarrer et arrêter la mesure et vérifier si tout fonctionne toujours correctement.
- Et enfin dans la phase de validation, où vous voulez vérifier si tout ce que vous avez mesuré est correct et complet.
Ainsi, à chacun de ces moments, vous devez accéder à votre matériel de mesure ou l'utiliser.
Pour ce faire, pour la plupart des systèmes concurrents sur le marché, vous devez disposer d'un PC ou d'un ordinateur portable avec le système d'exploitation Windows. Cet appareil doit avoir le logiciel d'acquisition préinstallé, vous devez disposer des licences appropriées pour exécuter ce logiciel, vous devez connecter l'ordinateur portable ou le PC avec un câble LAN (ou autre) au système de mesure, et une seule personne à la fois peut accéder à l'équipement de mesure !

Cela vous semble-t-il familier ?
J'ai de bonnes nouvelles pour vous. Avec le Simcenter SCADAS RS, rien de tout cela n'est plus nécessaire !
Tout appareil, toute interface, filaire ou sans fil
Grâce à son architecture système unique, le Simcenter SCADAS RS permet un accès polyvalent et flexible.
- Cela signifie que vous pouvez vous connecter au système de mesure avec n'importe quel appareil, qu'il s'agisse d'un ordinateur portable, d'une tablette ou d'un smartphone.

- Cet appareil peut avoir n'importe quel système d'exploitation, qu'il s'agisse de Windows, Android ou iOS.

- Vous pouvez vous connecter au matériel via n'importe quelle interface, qu'il s'agisse d'une interface filaire, comme USB ou LAN, ou sans fil, comme le Wi-Fi ou la 4G/5G.

- Et un seul utilisateur peut s'y connecter, ou plusieurs utilisateurs en parallèle.

Cela signifie essentiellement que vous n'avez plus besoin d'emporter un appareil dédié avec vous chaque fois que vous vous rendez sur le terrain d'essai. Il vous suffit de prendre votre propre smartphone et d'accéder au système d'acquisition sur place.

Oui, c'est aussi simple que cela !
Grâce à son accessibilité multi-utilisateurs, vous pouvez également avoir par exemple dans la phase de préparation deux ingénieurs vérifiant en parallèle la configuration de test : un ingénieur vérifie avec son smartphone quelques capteurs à l'avant de la machine, tandis qu'un autre ingénieur utilisant une tablette vérifie certains capteurs fixés à un autre endroit du véhicule.

Un sacré gain de temps, non ?
Ou pendant la phase de mesure proprement dite, vous pouvez demander à l'ingénieur de test assis à l'arrière du véhicule de vérifier sur son ordinateur portable les données mesurées d'un cycle précédent, tandis que le conducteur est averti sur une tablette chaque fois que certains capteurs dépassent une limite prédéfinie.

Et grâce à la connectivité sans fil du Simcenter SCADAS RS, il n'est pas non plus nécessaire d'avoir le système physiquement à côté de vous sur le siège. Vous pouvez mettre tout le matériel dans le coffre du véhicule et n'avoir que votre ordinateur portable/tablette/smartphone à portée de main. Plus de problème avec les câbles !
Validation facile en bord de piste avec l'application Simcenter SCADAS RS Recorder
Outre le défi d'accéder facilement à votre équipement de mesure, il y a l'autre problème d'avoir des informations de capteur limitées ou incomplètes pendant la mesure, ce qui entraîne souvent des rééditions d'essai coûteuses.
Il existe de nombreux systèmes sur le marché qui vous permettent de démarrer et d'arrêter la mesure en appuyant simplement sur un bouton sur le matériel lui-même, sans avoir besoin d'un PC ou d'un ordinateur portable. Très pratique ! Mais ce qui se passe entre le début et la fin, vous ne le savez pas. Il arrive donc régulièrement que le conducteur effectue des mesures pendant quelques heures, retourne au bureau, donne les données à l'ingénieur de test, qui doit malheureusement conclure que plusieurs mesures n'étaient pas correctes en raison d'un mauvais signal ou de la qualité de la procédure d'essai. Le conducteur doit donc retourner sur le terrain de test et refaire ces mesures. Ce n'est plus aussi pratique, n'est-ce pas ?
Vous pensez sans doute que nous devons revenir à la solution consistant à connecter un PC ou un ordinateur portable avec le logiciel d'acquisition et les licences correctes installées dessus.
Non ! Le Simcenter SCADAS RS est livré par défaut avec une application sans licence préinstallée sur le matériel.
Cette application conviviale vous permet de configurer complètement votre mesure, de vérifier si tout fonctionne correctement, d'étalonner vos capteurs, de mesurer et de valider les données.

Pendant la phase de préparation, vous pouvez par exemple utiliser la vue "canal unique" pour dépanner votre installation, vérifier le câblage ou corriger les paramètres du capteur si nécessaire :

Pendant la phase de mesure, vous pouvez contrôler en direct vos données grâce à des écrans clairs et faciles à comprendre :

Vous pouvez même créer votre propre tableau de bord avec uniquement les canaux que vous souhaitez surveiller pendant la mesure :

Grâce aux vérifications système et capteurs embarqués, toute anomalie du signal ou mauvaise qualité de la procédure de test sera mise en évidence avant, pendant ou après chaque mesure, ce qui vous permettra d'effectuer votre campagne de mesure en toute confiance.

Comme vous pouvez le constater, le Simcenter SCADAS RS est un système de mesure prêt à l'emploi : pas besoin d'un ordinateur portable ou d'un PC dédié, pas besoin de connecter un câble, pas besoin d'installer un logiciel d'acquisition supplémentaire ou des licences. Vous pouvez prendre n'importe quel appareil, filaire ou sans fil, et utiliser l'application embarquée SCADAS RS Web App pour exécuter votre campagne de test en toute confiance !
Dans mon prochain blog, j'irai plus loin et vous expliquerai comment vous pouvez même éviter d'avoir un ingénieur de test dans le véhicule. Restez à l'écoute !
Pas encore convaincu ? N'hésitez pas à nous inviter à vous rendre visite. Nous vous montrerons pourquoi le Simcenter SCADAS RS est probablement le système de mesure idéal pour vous.