Productos

Supervisión y control del flujo de materiales para incrementar la eficiencia de las plantas de producción de automóviles

Por Cheyenne Goeminne

El flujo de materiales de fabricación nunca había sido tan complejo y desafiante como en el actual entorno de fabricación de automóviles. Con la creciente complejidad de los productos, el típico OEM de esta industria adquiere y efectúa el seguimiento de decenas de miles de piezas para cada vehículo. La acelerada innovación de los productos y de tecnologías desestabilizadoras, como el rápido auge de la electromovilidad, hace que algunas de estas piezas y los proveedores que las fabrican sean nuevos en la cadena de suministro. La incertidumbre afecta al suministro no solo de nuevos componentes, sino también de materiales y piezas ya establecidos, afectados por las actuales interrupciones y la volatilidad de la cadena de suministro. La globalización y la expansión internacional complican aún más la adquisición de componentes. Además de la calidad y el coste de las piezas y los materiales, deben tenerse en cuenta la distancia y el coste del transporte y del almacenamiento, todo ello a escala mundial.

Por fortuna, el moderno software de fabricación de automóviles para la gestión del flujo de materiales te permite lograr una mayor eficiencia y transparencia que nunca, incluso ante tal cantidad de retos y complejidades. Examinemos algunas funcionalidades del software de fabricación inteligente que capacitan a tus planificadores y compradores para una toma de decisiones mejor y más rápida respecto a la gestión del flujo de materiales.

Flujo de materiales en sistemas JIT o JIS

El flujo de materiales justo a tiempo (JIT) o justo en secuencia (JIS) ayuda a los fabricantes de la industria de la automoción a mantener los inventarios de piezas en estado óptimo para evitar el exceso de existencias y que las líneas de producción continúen funcionando. Además, JIS segura que los inventarios de variantes de piezas se ajusten estrechamente a la demanda prevista de los clientes. Para implementar estos sistemas con eficiencia, el moderno software de fabricación de automóviles permite visualizar y controlar el flujo de materiales en la planta de producción. En concreto, los sistemas de ejecución de fabricación (MES) se han diseñado para gestionar las complejidades del flujo de materiales de forma que resulten claras, sencillas y directas para los usuarios del sistema.

A fin de ejecutar de manera óptima el flujo de materiales de fabricación JIT/JIS, el software gestiona los mensajes digitales adjuntos a cada material, que contienen información necesaria para los proveedores o para la fábrica. Los materiales pueden agruparse por tipo, proveedor o código funcional. El software también gestiona los activadores del flujo de materiales, incluidas las solicitudes de preparación y entrega de materiales a una línea de producción o un lugar de trabajo concretos. Los activadores automáticos pueden asociarse a hitos del proceso de fabricación.

El consumo de materiales también se supervisa y se controla mediante el software. Puede activarse según la lista de materiales (BOM) o la lista de procesos (BOP). El resultado es un control total del inventario en las líneas y la entrega de material directamente desde el almacén.

Material en flujo de una sola pieza

Si tu empresa de automoción utiliza un sistema de flujo de una sola pieza, con estaciones de trabajo organizadas de modo forma que la producción de cada producto fluya continuamente desde la preparación hasta la finalización, la gestión del flujo de materiales también se beneficia del software MES, que proporciona una visión integral del flujo de materiales. Mediante el software, crearás un diagrama de control del flujo de producción que incluya varios hitos de fabricación. El software te permite configurar comprobaciones de los atributos asignados y la activación automática de acciones para cada transición de hito.

El software de fabricación de automóviles permite una configuración detallada mediante la BOM y la BOP, de modo que se puedan ver los costes de material y mano de obra en cada puesto de trabajo. Esto añade una capa de transparencia al flujo de materiales en tu planta de producción. El sistema MES también puede conectarse a tus sistemas de datos para actualizar los pedidos con su estado de producción actual.

Visualización del flujo de materiales en la industria de la automoción

El software integrado de fabricación de automóviles en tu planta de producción proporciona coherencia de datos y mensajería estandarizada, lo que conlleva un enfoque integral y un nuevo nivel de transparencia en la gestión del flujo de materiales. Al implementar este software, efectuarás mejor el seguimiento de los productos y sus componentes en tu planta de fabricación. Para ello, Siemens ofrece Opcenter Execution, una solución MES líder de la industria adaptada a las necesidades de la fabricación de automóviles, que incluye la gestión del flujo de materiales.