So vereinfachen Sie die Erfassung von Lastdaten mit Simcenter SCADAS RS
In jedem Blogbeitrag dieser Reihe stelle ich eine besondere Funktion unseres Simcenter SCADAS RS-Messsystems vor, das bei unseren Kunden besonders beliebt ist. Ich erkläre dann, warum diese Funktion genau das sein könnte, was Ihrem derzeitigen Testaufbau noch fehlt.
SCADAS, wer bitte? Simcenter SCADAS RS ist die neueste Ergänzung unserer Simcenter SCADAS Hardware-Familie. Es ermöglicht Kunden, vielfältige Sensortypen für verschiedene Anwendungen wie Lebensdauer- oder NVH-Prüfungfen zu erfassen und zu synchronisieren.

Flexibler Systemzugriff mit Simcenter SCADAS RS
In diesem Blogbeitrag erläutere ich den flexiblen Systemzugang des Simcenter SCADAS RS genauer.
Hier ist eine verbesserte Version des Zielsegments: Bei einer Testkampagne auf einem Prüfgelände zur Datenerfassung für Lebensdauer- oder NVH-Tests Ihres Fahrzeugs (siehe auch meinen vorherigen Beitrag zur universellen Signalkonditionierung!) müssen Sie während der Kampagne mehrmals auf Ihre Messausrüstung zugreifen:
- In der Vorbereitungsphase, kurz vor dem Gang zum Testgelände, wenn Sie die einwandfreie Funktion und korrekte Einstellung aller Sensoren überprüfen möchten.
- Während der Messphase zum Starten und Stoppen der Messung sowie zur Kontrolle der Funktionsfähigkeit.
- Und abschließend in der Validierungsphase, wo Sie die Korrektheit und Vollständigkeit aller Messungen überprüfen.
Bei all diesen Vorgängen müssen Sie Ihre Messgeräte bedienen oder darauf zugreifen.
Dazu benötigen Sie bei den meisten Konkurrenzsystemen auf dem Markt einen Windows-PC oder -Laptop mit vorinstallierter Erfassungssoftware und den entsprechenden Lizenzen. Das Gerät muss per LAN-Kabel (oder ähnlich) mit dem Messsystem verbunden sein, wobei nur eine Person gleichzeitig darauf zugreifen kann!

Kommt Ihnen das bekannt vor?
Nun, dann habe ich eine gute Nachricht für Sie. Mit Simcenter SCADAS RS gehört dies alles der Vergangenheit an!
Jedes Gerät, jede Schnittstelle – mit oder ohne Kabel
Durch seine einzigartige Systemarchitektur bietet Simcenter SCADAS RS vielseitige und flexible Zugriffsmöglichkeiten.
- Das heißt, Sie können sich mit jedem Gerät – ob Laptop, Tablet oder Smartphone – mit dem Messsystem verbinden.

- Auf diesem Gerät kann jedes Betriebssystem ausgeführt werden, sei es Windows, Android oder iOS.

- Sie können sich über verschiedene Schnittstellen mit der Hardware verbinden, ob kabelgebunden wie USB und LAN oder kabellos wie WLAN und 4G/5G.

- Und ein einzelner Anwender oder mehrere Anwender können gleichzeitig darauf zugreifen.

Das bedeutet im Grunde, dass Sie kein dediziertes Gerät mehr mit sich herumführen müssen, wenn Sie zum Testgelände gehen. Sie können ganz einfach Ihr Smartphone nutzen und direkt vor Ort auf das Erfassungssystem zugreifen.

Ja, es ist wirklich so einfach!
Dank der Mehrbenutzer-Zugänglichkeit können in der Vorbereitungsphase zwei Konstrukteure parallel den Testaufbau prüfen: Ein Konstrukteur verifiziert mit dem Smartphone einige Sensoren an der Maschinenfront, während ein anderer per Tablet Sensoren an einem anderen Fahrzeugteil kontrolliert.

Eine echte Zeitersparnis, nicht wahr?
Oder während der eigentlichen Messphase kann der Konstrukteur auf dem Rücksitz die Daten einer vorherigen Fahrt auf seinem Laptop prüfen, während der Fahrer per Tablet benachrichtigt wird, sobald Sensoren vordefinierte Grenzwerte überschreiten.

Dank der kabellosen Verbindung von Simcenter SCADAS RS muss das System nicht direkt neben Ihnen auf dem Sitz installiert werden. Sie können die gesamte Hardware im Kofferraum verstauen, während Sie nur Laptop, Tablet oder Smartphone mit sich führen. Schluss mit dem Kabelsalat!
Einfache Streckenvalidierung mit der Simcenter SCADAS RS Recorder-App
Neben der Herausforderung, auf bequeme Weise auf Ihre Messgeräte zugreifen zu können, gibt es das andere Problem, dass während der Messung nur begrenzte oder unvollständige Sensorinformationen vorhanden sind, was oft zu kostspieligen Testwiederholungen führt.
Es gibt viele Systeme auf dem Markt, die per Knopfdruck am Gerät selbst Messungen starten und stoppen, ohne dass ein PC oder Laptop erforderlich ist. Äußerst praktisch! Doch was zwischen Start und Stopp geschieht, bleibt unbekannt. So kommt es häufig vor, dass der Fahrer einige Stunden Messungen durchführt, ins Büro zurückkehrt, die Daten dem Prüfingenieur übergibt und dieser bedauerlicherweise feststellen muss, dass mehrere Messungen aufgrund mangelhafter Signal- oder Testqualität unbrauchbar sind. Der Fahrer muss daher zum Testgelände zurückkehren und die Messungen erneut durchführen. Nicht mehr so praktisch, oder?
Dann müssen Sie also wieder PC oder Laptop mit installierter Erfassungssoftware und gültigen Lizenzen anschließen?
Nein! Das Simcenter SCADAS RS wird standardmäßig mit einer vorinstallierten, lizenzfreien App geliefert.
Diese anwenderfreundliche App ermöglicht es Ihnen, Ihre Messung komplett einzurichten, die Funktionalität zu überprüfen, Sensoren zu kalibrieren sowie Daten zu erfassen und zu validieren.

Während der Vorbereitungsphase können Sie beispielsweise die „Einkanal-Ansicht“ nutzen, um Ihr Setup zu prüfen, die Verkabelung zu kontrollieren oder nötigenfalls Sensorparameter anzupassen:

Während der Messphase überwachen Sie Ihre Daten in Echtzeit durch klare und intuitive Anzeigen:

Sie können auch ein maßgeschneidertes Dashboard erstellen, das ausschließlich die von Ihnen gewünschten Messkanäle anzeigt:

Dank integrierter Sensor- und Systemprüfungen werden Signalanomalien oder Mängel im Testverfahren unmittelbar vor, während oder nach jeder Messung angezeigt. So können Sie Ihre Messkampagne mit absoluter Sicherheit durchführen.

Wie Sie sehen, ist das Simcenter SCADAS RS ein sofort einsatzbereites Messsystem: Es benötigt weder einen speziellen Laptop oder PC, noch Kabelanschlüsse oder zusätzliche Erfassungssoftware samt Lizenzen. Sie können jedes kabelgebundene oder kabellose Gerät nutzen und mit der integrierten SCADAS RS Web-App Ihre Testkampagne zuverlässig durchführen!
In meinem nächsten Blogbeitrag gehe ich noch einen Schritt weiter und erkläre, wie Sie sogar auf einen Prüf-Konstrukteur im Fahrzeug verzichten können. Bleiben Sie dran!
Noch nicht überzeugt? Besuchen Sie uns vor Ort, und wir demonstrieren Ihnen, weshalb Simcenter SCADAS RS wahrscheinlich das optimale Messsystem für Sie ist.