Überwachung und Steuerung des Materialflusses für eine effizientere Automobilfertigung
Der Materialfluss in der Fertigung war noch nie so komplex und herausfordernd wie in der heutigen Automobilfertigung. Mit zunehmender Produktkomplexität beschafft und verfolgt der typische Automobilhersteller Zehntausende von Teilen für jedes Fahrzeug. Beschleunigte Produktinnovationen und disruptive Technologien, wie der rasante Aufstieg der Elektromobilität, bedeuten, dass einige dieser Teile und die Zulieferer, die sie herstellen, neu in der Lieferkette sind. Die Unsicherheit betrifft nicht nur die Versorgung mit neuen Bauteilen, sondern auch mit etablierten Materialien und Teilen, die von den aktuellen Unterbrechungen und der Volatilität der Lieferkette betroffen sind. Die Globalisierung und die internationale Expansion erschweren die Beschaffung von Bauteilen zusätzlich, und Sie müssen nicht nur die Qualität und die Kosten von Teilen und Materialien berücksichtigen, sondern auch die Entfernung und die Kosten für Transport und Lagerung, und das alles auf globaler Ebene.
Die gute Nachricht ist, dass Sie mit moderner Software für das Materialflussmanagement in der Automobilfertigung auch bei diesen zahlreichen Komplexitäten und Herausforderungen eine höhere Effizienz und Transparenz als je zuvor erreichen. Werfen wir einen Blick auf einige intelligente Fertigungssoftwarefunktionen, die Ihren Planern und Einkäufern eine bessere und schnellere Entscheidungsfindung ermöglichen, wenn es um das Materialflussmanagement geht.
Materialfluss in JIT- oder JIS-Systemen
Der Just-in-Time- (JIT) oder Just-in-Sequence- (JIS) Materialfluss hilft Automobilherstellern, ihre Teilebestände optimal zu halten, sowohl Überbestände zu vermeiden als auch die Produktionslinien am Laufen zu halten. JIS stellt außerdem sicher, dass die Bestände an Teilevarianten genau der erwarteten Kundennachfrage entsprechen. Um diese Systeme effektiv und effizient zu implementieren, ermöglicht Ihnen eine moderne Software für die Automobilfertigung, den Materialfluss in der Fertigung zu visualisieren und zu überwachen. Insbesondere Manufacturing Execution Systeme (MES) wurden entwickelt, um die Komplexität des Materialflusses zu bewältigen und gleichzeitig die Dinge für die Systemanwender klar, einfach und unkompliziert zu halten.
Um den JIT/JIS-Materialfluss effizient auszuführen, verwaltet die Software digitale Nachrichten, die an jedes Material angehängt sind und Informationen enthalten, die von Lieferanten oder innerhalb der Fabrik benötigt werden. Materialien können nach Typ, Lieferant oder Funktionscode gruppiert werden. Die Software verwaltet auch Materialflussauslöser, einschließlich Anfragen zur Materialvorbereitung und -lieferung an eine bestimmte Produktionslinie oder einen bestimmten Arbeitsplatz. Automatische Auslöser können mit Meilensteinen im Fertigungsprozess verknüpft sein.
Auch der Materialverbrauch wird von der Software überwacht und gesteuert. Sie kann auf der Grundlage der Stückliste oder und die Prozessliste (BOP) ausgelöst werden. Das Ergebnis ist die volle Kontrolle über den Bestand an der Produktionslinie und die Materiallieferung direkt aus dem Lager.
Material im One-Piece-Flow
Wenn Ihr Automobilunternehmen ein One-Piece-Flow-System verwendet (mit Arbeitsplätzen, die so angeordnet sind, dass die Produktion jedes Produkts von der Einrichtung bis zur Fertigstellung kontinuierlich fließt), profitiert auch das Materialflussmanagement von einer MES-Software, die einen ganzheitlichen Überblick über den Materialfluss bietet. Mit Hilfe der Software erstellen Sie ein Produktionsfluss-Kontrolldiagramm, das verschiedene Fertigungsmeilensteine enthält. Die Software ermöglicht es Ihnen, die Prüfung der zugewiesenen Attribute und das automatische Auslösen von Aktionen für jeden Meilensteinübergang zu konfigurieren.
Die Software für die Automobilfertigung ermöglicht eine detaillierte Konfiguration über die Stückliste und die Prozessliste, so dass die Material- und Arbeitskosten an jedem Arbeitsplatz sichtbar sind. Dies fügt Ihrer Fertigung eine Ebene der Transparenz des Materialflusses hinzu. Das MES kann auch mit Ihren Datensystemen verbunden werden, um Aufträge mit ihrem aktuellen Produktionsstatus zu aktualisieren.
Visualisierter Materialfluss in der Automobilindustrie
Integrierte Software für die Automobilfertigung sorgt in Ihrer Fertigung für Datenkonsistenz und standardisiertes Messaging, was zu einem ganzheitlichen Ansatz und einem neuen Maß an Transparenz im Materialflussmanagement führt. Durch die Implementierung dieser Software erreichen Sie eine bessere Nachverfolgung Ihrer Produkte und deren Bauteile in Ihrer Produktionsstätte. Zu diesem Zweck bietet Siemens mit Opcenter Execution ein branchenführendes MES an, das auf die Anforderungen der Automobilfertigung zugeschnitten ist, einschließlich Materialflussmanagement.