⚡如何为电池革命提供动力?
EnerVenue 凭借 Teamcenter X、NX 和 Simcenter 引领潮流
随着能源行业向可持续发展转变,EnerVenue 已成为电池创新的领导者。为了满足业务快速增长的需求并提供前沿产品,EnerVenue 认识到对强大的产品生命周期管理 (PLM) 解决方案的需求。
他们选择了西门子基于云的 SaaS PLM 产品 Teamcenter X 来简化和增强其革命性电池产品的开发流程。
🔍EnerVenue 选择 Teamcenter X 的原因
EnerVenue 需要一种解决方案,既能跟上成长中的初创公司的快速步伐,又能对开发先进电池技术的复杂性游刃有余。Teamcenter X 因其简易性、可扩展性和成本效益脱颖而出,成为理想的选择。
“我们之所以选择 Teamcenter X,是因为它降低了成本和复杂性,这对初创公司来说非常重要”
EnerVenue 研发工程总监纳尔逊·迪希特 (Nelson Dichter)
这一选择反映了初创企业和大型企业不断拥抱基于云的 PLM 解决方案的趋势。借助 Teamcenter X,EnerVenue 找到了所需的平台,不仅可以支持其工程和制造流程,还可以支持全球团队之间的协作。
🔗 利用 Teamcenter X 简化产品开发
Teamcenter X 提供了一个集中式数字主线,连接了包括工程、运营、制造和供应链在内的各个部门的数据和流程。这种集成使 EnerVenue 能够有效地管理从设计到生产的整个产品生命周期。
他们的工程团队使用 NX 进行产品设计,使用 Simcenter 进行仿真,而 Teamcenter X 则是他们的基础力量。基于云的平台可确保工程数据与其他关键业务功能无缝链接,从而减少效率低下现象并实现实时协作。
“云端 Teamcenter 对我们的团队非常有帮助。 无论我们身在何处,只要我们连接到互联网,就能够共享零件。
我们可以将零件提交到工作流程,获得批准,对它们添加红线标记,然后将它们发布
到整个公司”
EnerVenue 研发机械工程师玛雅·文卡特 (Maya Venkat)
对于像 EnerVenue 这样的公司来说,这种连通性至关重要,因为团队经常跨不同地理位置和时区进行协作。
☁️云端 PLM:初创企业的游戏规则改变者
对于 EnerVenue 而言,采用云端 PLM 解决方案不仅是一次技术升级,更是一项战略决策。初创企业面临着独特的挑战,包括预算限制和快速扩展的需求。Teamcenter X 通过消除对大量 IT 基础设施的需求,同时提供与业务一起增长的可扩展平台来应对这些挑战。
Teamcenter X 的云原生架构确保易于部署和维护,为 EnerVenue 腾出资源专注于创新。此外,该平台直观的界面和内置的典范做法使各部门的用户都可以访问该平台,即使这些用户没有丰富的 PLM 经验。
🛠️ 利用 NX 和 Simcenter 进行设计和仿真
EnerVenue 的工程团队依靠西门子的全套工具来设计和测试其电池产品。NX 是西门子的旗舰 CAD 软件,可实现详细而精确的设计工作,而 Simcenter 则提供高级仿真功能,以优化性能并确保可靠性。
通过将这些工具与 Teamcenter X 集成,EnerVenue 确保所有设计和仿真数据都相互连接且易于访问。这种集成不仅加快了产品开发过程,还减少了错误和返工,从而节省了时间和金钱。
🌍 通过数字化实现能源行业转型
EnerVenue 采用 Teamcenter X、NX 和 Simcenter 证明了数字化在推动创新方面的力量。通过利用西门子基于云的 PLM 和工程工具,EnerVenue 将引领能源行业的发展,提供可持续、高效和可靠的先进电池解决方案。

在云上管理整个产品生命周期的能力使 EnerVenue 具有竞争优势。从促进团队之间的协作到确保工程和制造之间的无缝集成,西门子的解决方案使 EnerVenue 能够在快速发展的市场中保持领先地位。
“Teamcenter X 一直是我们成长和成功的关键推动力。它不仅仅是一种工具,更是我们产品开发流程的支柱”
EnerVenue 研发工程总监纳尔逊·迪希特 (Nelson Dichter)
🚀 借助 Siemens PLM 探索 EnerVenue 电池设计的未来
随着 EnerVenue 的不断创新和扩张,Teamcenter X 仍将是其战略的重要组成部分。凭借西门子解决方案的灵活性和可扩展性,该公司完全有能力适应能源领域的新挑战和新机遇。
通过采用 Teamcenter X、NX 和 Simcenter 的全面数字生态系统,EnerVenue 不仅简化了运营,还为电池行业的创新树立了新的标准。
无论选择如何部署 Teamcenter,您都可以获得相同的
成熟解决方案,加快创新。