颠覆或被颠覆:为中小企业提供前沿计算流体力学 (CFD) 解决方案
中小型企业 (SMB) 是全球经济的支柱。但不要误会;如果您是其中一员,这并不意味着可以高枕无忧。世界正在以前所未有的速度变化,竞争不会停歇。与 SMB 同行竞争时,要么与大公司竞争,要么需要与大公司一起找准定位。
需要在产品开发中获得优势
除了与企业规模相关的资源限制和其他限制之外,还面临着与大型企业类似的挑战。 在这种环境下维持和发展企业并不适合胆小的人;尽管如此,这仍然是可以实现的。中小型企业可能处于比您意识到的更有利的位置。没错!与资源丰富、结构完善的大型企业相比,中小型企业更灵活、适应性更强,这是优势所在。中小型企业不会被官僚主义所困扰。就像一艘驶向冰山时仍然可以转弯的赛艇。

中小型企业需要更加敏捷和快速,以不断适应并继续向市场提供先进的产品和服务。因为在当今世界,挑战现状并在市场创新和技术中保持领先地位至关重要。开发先进的产品是一个迭代过程,需要一系列重复的步骤,需要在每个周期中调整和改进产品。中小型企业必须优先考虑在产品开发中获得优势。
为了维持和发展业务,中小型企业必须考虑在产品开发方面建立竞争优势。必须为客户设计先进的产品。换句话说,中小型企业必须获得合适的人才和工具来生成和分析数以千计的产品设计,并以最先进、高性能的产品颠覆市场。
中小型企业需要成为颠覆者,而不是被颠覆者!
创造与大型企业公平竞争的环境

总的来说,这些优势可以作为中小型企业袖手旁旁观的王牌,提供与大型企业竞争所需的优势。除了这些优势之外,中小型企业还可以实现数字化转型,从而创造与大型企业公平竞争的环境。毕马威和微软关于中小企业数字化趋势的报告总结如下:
“借助数字工具,中小企业可以成功地参与竞争,同时保持初创企业的效率和灵活性。”
毕马威和微软关于中小企业数字化趋势的报告
是什么阻碍了 SMB 充分发挥其潜力?
随着产品变得越来越复杂,了解和优化产品设计性能的需求也越来越重要。中小型企业越来越多地接受将复杂产品推向市场的挑战。在快节奏的竞争环境中做到这一点的一个关键是通过仿真。
采用计算流体力学 (CFD) 仿真的挑战
我们以计算流体力学 (CFD) 仿真为例。高保真 CFD 仿真适用于性能严重依赖于流体机械和热性能的产品。中小型企业可以通过在设计流程的早期嵌入 CFD 分析而受益,以此增加机会来缩短设计周期和减少性能问题,同时推动企业内部的创新。

然而,由于巨大的成本和技术障碍,投资 CFD 解决方案有时会给中小型企业带来重大挑战。详述如下:
- 一些 CFD 解决方案与通常的设计工具和流程脱节,工作流程耗时太长且缺乏稳健性。这会破坏 CFD 对产品设计过程的任何积极影响
- 从历史上看,CFD 解决方案的许可证结构和成本的架构是为了辅助拥有多个利益相关者的大型工程团队。许可费用基于所用硬件的大小,限制了资源有限的企业对 CFD 的广泛使用,并且使 SMB 获得解决方案的成本太高
- 购买 HPC 系统需要大量的前期资本成本,这对任何企业来说都是一种负担
- 对现有团队进行 CFD 解决方案培训和招聘专家会带来更严重的问题。在做出必要安排时,可能会延迟使用 CFD 解决方案,从而延迟本已很高的投资的任何投资回报
这些重大缺点通常会阻止许多 SMB 将 CFD 解决方案集成到其设计流程中,使他们难以交付卓越的产品并在恶劣的商业环境中竞争。
那么,有没有适合中小型企业的灵丹妙药呢?
简单说来,答案是肯定的。云上高性能计算 (HPC)、图形处理单元 (GPU) 和求解器技术的进步使 SMB 更容易采用 CFD 解决方案。此外,富有创造性的商业模式创新(如创新的许可结构)与先进的 SaaS 解决方案相结合,扭转了中小企业的局面,使他们有机会以实惠的价格获得一流的工具和基础设施。

通过 CFD 将云 HPC 与 GPU 相结合
通过 CFD 将云 HPC 与 GPU 相结合,彻底改变产品开发团队的能力,通过并行处理、提高准确性和增强可视化,以更低的成本提供更高的速度和可扩展性。因此,模拟大型和更复杂的系统成为可能,而现有工作站则无法做到这一点。
自动化 CFD 工作流程和设计工具集成
如前所述,传统的 CFD 工作流程会减慢设计过程,因为它们花费的时间太长,并且通常与设计工具和流程脱节。自动化工作流程和设计工具集成使公司能够有效地对设计变更进行建模并探索可能性,从而解决了这一问题。
为资源有限的企业提供更易访问的 CFD 解决方案
这些功能使资源有限的企业更容易获得 CFD 解决方案,从而解决了前期资本成本和计算能力要求方面的担忧。利用云 HPC 技术的 CFD 解决方案的设计和架构旨在为用户提供强大而可靠的计算性能。例如,Simcenter Cloud HPC 解决方案将访问扩展到无限内核,使 SMB 能够利用更广泛、更强大的硬件系统来运行复杂、更高级产品的仿真。
内置客户成功案例
投资西门子仿真软件解决方案不仅仅意味着获得一段代码。西门子在各个层面都可提供深厚的专业知识,以提高仿真工程师的工作效率:从我们的领域专业知识来识别和交付 成功的业务成果,到架构、交付和支持“正确”解决方案的能力,再到提供出色的培训和最佳实践; 与我们合作,您将在 CFD 仿真采用的各个级别受益于一流的支持。利用我们的数字学习平台 Xcelerator Academy、我们的专职支持工程师模式和广泛的合作伙伴生态系统,我们可以赋能客户从 CFD 软件投资中获得巨大价值。
真实世界成果:影响力故事
像 R&D Computation Fluid Dynamics (R&D CFD) 这样的工程咨询公司部署了 CFD 解决方案,以便在工艺和产品开发的初步步骤中为客户提供支持,同时在整个设计和开发过程中考虑热流体力学方面。对于希望制作更好冰淇淋的客户,R&D CFD 使用 Simcenter STAR-CCM+ 来预测冰淇淋在放入盒子之前的外观。该咨询公司还帮助他们的客户使用另一款西门子产品 HEEDS 保持生产线之间的一致性。观看下方视频以了解更多详情。
Simcenter 提供 CFD 解决方案,让您引领颠覆潮流
总之,中小型企业 (SMB) 对全球经济至关重要。尽管如此,他们必须不断适应和创新,才能在当前环境中与大型企业竞争。中小型企业的优势是比大型企业更灵活、适应性更强,但在当今快节奏的过渡性市场中,他们将面临类似的挑战。数字化转型可以为 SMB 创造公平的竞争环境,而仿真驱动型产品设计可以为希望优化其产品性能的 SMB 提供显著的成本效益。然而,传统的 CFD 解决方案可能会给 SMB 带来相当大的挑战,包括成本高以及缺乏与常规设计工具和流程的集成。SMB 必须找到克服这些挑战的方法,并继续创新以充分发挥其潜力并与大型企业竞争。
好消息是,Simcenter 提供了一种易于访问的高保真 CFD 解决方案,使您能够在对当今产品的复杂性进行建模的同时更快地完成工作。让您成为颠覆者,而不是被颠覆者。
了解有关 Simcenter STAR-CCM+ 的更多信息