AEC 和 BIM 的可视化和数字孪生
在关于建筑、工程和施工 (AEC) 以及建筑信息模型 (BIM) 行业技术的三部分系列的第一部分中,我们的主持人詹妮弗·派珀 (Jennifer Piper) 与 Siemens Digital Industries Software 的 AEC 和 BIM NX 产品经理德里克·英格兰 (Derek England) 讨论了为什么过去几十年来 AEC 和 BIM 的技术进步相对停滞不前。
在这一集的下一代设计播客中,您将了解为什么建筑业在人均生产力提高方面落后。您还将了解 AEC 行业引入的一些最新技术以及它们有望填补的空白。此外,您还将了解数字孪生如何在 AEC 行业中得以应用。
收听或阅读完整剧集:将元宇宙和 BIM CAD 工具集成到 AEC BIM 行业
在本集中,您将了解:
建筑业面临的挑战
建筑项目的利润率非常低,因此它们必须高效且符合预算,所有人员和活动都得到彻底的协调和对应。目前,存在大量用户错误和效率低下现象,导致项目超支和延误。采用现有的工具和技术来减少这些错误和低效率现象非常重要。
建筑行业的近期创新
德里克提到,有许多新技术可以帮助建筑项目的现场。有 360 度摄像头、无人机、机器狗——所有这些都是为了帮助扫描工作场所。然后,还有虚拟现实,帮助利益相关者将最终结果可视化并尽早参与设计。
元宇宙如何影响建筑业
然后,德里克谈到了最近一项重大的技术创新,即元宇宙。元宇宙可赋能以前无法访问的各种可视化。元宇宙提供了无限的探索空间。有人可以从多个不同的角度观看,您可以探索您可能无法亲眼看到的世界。
使西门子 NX 脱颖而出的用例
德里克已经在他的职位上工作了 25 年。在与客户交谈时,他经常意识到客户正在将我们的产品用于 AEC 和 BIM 行业,即使它不是典型的 BIM 工具。NX 被用于设计桥梁、隧道、铁路等。
德国的一家建筑公司 Max Bögl 意识到他们的设计对于他们正在使用的解决方案来说过于复杂,因此需要一套集成程度更高的工具。从 NX for Manufacturing 开始,他们很快意识到如何使用 Siemens Digital Industries Software 的其他解决方案来创建全面的数字孪生和数字主线。NX for Design、NX for Manufacturing 和 Teamcenter 等集成产品为建筑公司创造了终极的 BIM 解决方案。
集成式多学科建筑信息模型 (BIM) 如何与数字孪生协同工作
在 AEC 和 BIM 行业中,许多单独的、不同的解决方案和软件用于特定的工作流程,但它们并不都集成并协同工作。然而,当建筑方面本身必须集成和连接时,这一切却是事与愿违。德里克将这种集成与建筑物如何配备火灾传感器、灭火管道,感知门是打开还是关闭等进行了比较。这些都必须连接起来,因此用于构建和设计这些的工具也连接起来,就情有可原。然而,关于它如何导致缺乏生产力和模拟建筑属性和功能协同工作的能力,这个问题直到最近半年才得以关注。西门子、NX 和数字孪生解决了这个问题。
BIM 在一个位置捕获所有数据以及向下游流动所需的信息。数字孪生支持环回机制。由于缺乏从每个设计项目中吸取的经验教训,建筑行业的项目经常一遍又一遍地犯同样的错误。但是,通过数字孪生,可以将建筑项目中发现的问题和修复程序输入到原始设计中,以便未来的项目能够避免问题再次发生。
数字孪生还可以防止问题的发生,因为它允许在数字化无风险空间中模拟物理世界。您可以在数字孪生中发现问题,找出导致问题的原因及其影响,并在现实世界出现此问题之前进行修复。同时,数字主线使所有学习到的信息能够在所有应用程序之间流动。如果不同的应用程序用于不同的工作流程,数字主线可确保每个人都在处理最新版本的设计。
虽然下一代设计播客的这一集侧重于工具如何协同工作,但由三部分组成的系列中的下一集将讨论人们在 AEC 和 BIM 行业中如何与设计审查过程协同工作。正如德里克所说,“整个过程取决于最薄弱的环节。”