Prodotti

Guidare o lasciarsi travolgere dal cambiamento: soluzioni di fluidodinamica computazionale (CFD) all'avanguardia per PMI

Di Bhavuk Nagpal

Le piccole e medie imprese (PMI) sono la colonna portante dell'economia globale. Questo non vuol dire però che possono rilassarsi e godersi il viaggio. Il mondo sta cambiando a una velocità senza precedenti e la concorrenza non dorme mai. E nel contesto di questa concorrenza tra PMI, o competi con i big player o trovi il tuo posto accanto a loro.

La necessità di essere all'avanguardia nello sviluppo dei prodotti

Oltre ai vincoli di risorse e ad altre limitazioni associate alle dimensioni dell'azienda, le PMI devono affrontare sfide analoghe a quelle delle grandi imprese. Sostenere lo sviluppo e la crescita di un'azienda in un ambiente simile non è per nulla semplice, ma nemmeno impossibile. E la tua PMI potrebbe trovarsi in una posizione più favorevole di quanto pensi. Proprio così! È più agile e più adattabile rispetto alle grandi aziende ben strutturate, e questo rappresenta un vantaggio. Non c'è il rischio di restare impantanati nella burocrazia. Le PMI sono come barche da regata in grado di eseguire una virata veloce in quelle situazioni in cui le navi da crociera hanno difficoltà a evitare l'iceberg.

Come semplificare l'adozione delle soluzioni di fluidodinamica computazionale da parte delle PMI in modo che possano giocare alla pari con le grandi imprese
I progressi nel calcolo ad alte prestazioni (HPC) sul cloud, nelle unità di elaborazione grafica (GPU) e nelle tecnologie dei solutori stanno semplificando l'adozione delle soluzioni di fluidodinamica computazionale da parte delle PMI, consentendo loro di giocare alla pari con le grandi imprese

È necessario essere più agili e veloci per adattarsi a e continuare a fornire prodotti e servizi all'avanguardia sul mercato. Perché nel contesto odierno, sfidare lo status quo e stare al passo con l'innovazione e la tecnologia sul mercato è fondamentale. Lo sviluppo di prodotti all'avanguardia è un processo iterativo e richiede una serie di passaggi che si ripetono, modificando e migliorando il prodotto a ogni ciclo. La tua PMI deve dare la priorità al raggiungimento di un vantaggio competitivo nello sviluppo dei prodotti.

Per supportare e fare crescere la tua attività, dovresti cercare di ottenere un vantaggio competitivo nello sviluppo dei prodotti. Devi progettare prodotti all'avanguardia per i tuoi clienti. In altre parole, è necessario acquisire i talenti e gli strumenti giusti per generare e analizzare migliaia di progetti di prodotti e rivoluzionare il mercato con prodotti avanzati e ad alte prestazioni.

Devi essere tu a guidare il cambiamento, senza lasciarti travolgere.

Giocare alla pari con le grandi imprese

Nel loro insieme, questi vantaggi possono essere un vero e proprio asso nella manica e possono consentirti di competere con le aziende più grandi. A questi vantaggi si aggiunge la trasformazione digitale dell'azienda, che ti può consentire di giocare alla pari con le grandi imprese. Secondo un rapporto di KPMG e Microsoft sulle tendenze della digitalizzazione per le PMI:

"Grazie agli strumenti digitali, le PMI possono competere con successo con le grandi aziende, pur mantenendo l'efficienza e la flessibilità di una startup".

KPMG e Microsoft analizzano le tendenze nel campo della digitalizzazione per le PMI

Cosa impedisce alle PMI di raggiungere il loro pieno potenziale?

Man mano che i prodotti diventano più complessi aumenta la necessità di comprendere e ottimizzare le prestazioni dei progetti dei prodotti. Le PMI stanno raccogliendo sempre di più la sfida di portare sul mercato prodotti sofisticati. Uno degli strumenti per affrontare questa sfida in un ambiente competitivo e frenetico è la simulazione.

La sfida dell'adozione della simulazione della fluidodinamica computazionale (CFD)

Prendiamo come esempio la simulazione della fluidodinamica computazionale (CFD). La simulazione CFD ad alta fedeltà è rilevante per i prodotti le cui prestazioni dipendono fortemente dalle prestazioni fluidomeccaniche e termiche. Le PMI possono trarre vantaggio dall'integrazione dell'analisi CFD nelle prime fasi del processo di progettazione, ampliando le opportunità di ridurre i tempi del ciclo di progettazione e i problemi relativi alle prestazioni e promuovendo al contempo l'innovazione all'interno dell'azienda.

Sfide comuni legate all'adozione della simulazione (CFD) per le PMI

Tuttavia, l'investimento in soluzioni CFD ha talvolta posto sfide significative alle piccole e medie imprese, a causa degli ingenti costi e delle barriere tecniche. Nello specifico:

  • Alcune soluzioni CFD non solo connesse ai consueti strumenti e processi di progettazione e i flussi di lavoro richiedono troppo tempo e non sono abbastanza solidi. Questo compromette gli impatti positivi che la CFD avrebbe sul processo di progettazione dei prodotti
  • Storicamente, la struttura e i costi delle licenze delle soluzioni CFD erano pensati per integrare i team di ingegneri di grandi dimensioni con più stakeholder. I costi di licenza si basavano sulle dimensioni dell'hardware utilizzato, e ciò ostacolava l'uso estensivo della CFD da parte delle aziende con risorse limitate e rendeva troppo costoso l'acquisto di queste soluzioni da parte delle PMI
  • L'acquisizione di sistemi HPC comporta notevoli costi di capitale iniziali, che possono rivelarsi un onere per qualsiasi azienda
  • La formazione dei team esistenti sulle soluzioni CFD e l'assunzione di esperti pongono problemi più significativi. L'utilizzo delle soluzioni CFD potrebbe subire un ritardo durante l'adozione delle misure necessarie, posticipando qualsiasi ritorno su un investimento già piuttosto elevato

Spesso questi svantaggi significativi dissuadono molte PMI dall'integrare soluzioni CFD nel processo di progettazione, rendendo loro difficile fornire prodotti di qualità superiore e competere in un ambiente aziendale ostile.

Ma quindi esiste una soluzione miracolosa per le piccole e medie imprese?

La risposta è sì. I progressi nel calcolo ad alte prestazioni (HPC) sul cloud, nelle unità di elaborazione grafica (GPU) e nelle tecnologie dei solutori stanno semplificando l'adozione di soluzioni CFD da parte delle PMI. Inoltre, le innovazioni a livello di modello di business, come le strutture di licenza Creative combinate con soluzioni SaaS all'avanguardia, ribaltano la situazione a favore delle PMI, offrendo loro l'opportunità di accedere a strumenti e infrastrutture best-in-class a un prezzo accessibile.

Fonte: Indagine Tech-Clarity: Ottenere un vantaggio competitivo attraverso test e simulazioni

Combinare HPC nel cloud e GPU con la CFD

La combinazione di HPC nel cloud e GPU con la CFD rivoluziona le capacità dei team di sviluppo dei prodotti, offrendo maggiore velocità e scalabilità attraverso l'elaborazione parallela, una maggiore precisione e una migliore visualizzazione a un costo ridotto. Di conseguenza, è possibile simulare sistemi di grandi dimensioni e più complessi, cosa altrimenti impossibile con le workstation esistenti.

Flussi di lavoro CFD automatizzati e integrazione di strumenti di progettazione

Come accennato in precedenza, i flussi di lavoro CFD tradizionali rallentano il processo di progettazione in quanto richiedono troppo tempo e spesso non sono collegati agli strumenti e ai processi di progettazione. I flussi di lavoro automatizzati e l'integrazione degli strumenti di progettazione offrono una soluzione a questo problema, consentendo alle aziende di modellare in modo efficiente le modifiche progettuali ed esplorare nuove possibilità.

Soluzioni CFD più accessibili per le aziende con risorse limitate

Tali caratteristiche rendono le soluzioni CFD più accessibili per le aziende con risorse limitate, risolvendo le preoccupazioni relative ai costi di capitale iniziali e ai requisiti in termini di potenza di calcolo. Le soluzioni CFD che sfruttano la tecnologia HPC nel cloud sono pensate e progettate per fornire agli utenti prestazioni di calcolo affidabili. Ad esempio, la soluzione Simcenter Cloud HPC estende l'accesso a un numero illimitato di core, consentendo alle PMI di utilizzare sistemi hardware più estesi e robusti per eseguire simulazioni di prodotti complessi e più avanzati.

Successo dei clienti di integrato

Investendo nelle soluzioni software di simulazione di Siemens si ottiene molto più del semplice accesso a un frammento di codice. Siemens offre competenze approfondite a tutti i livelli per migliorare la produttività dei tecnici della simulazione: dalle competenze specifiche legate all'identificazione e al raggiungimento di buoni risultati di business, alla capacità di progettare e fornire la soluzione "giusta" e garantire il supporto necessario, fino all'offerta di una formazione e di best practice di eccellenza, con Siemens beneficerai di un'assistenza best-in-class a tutti i livelli del processo di adozione della simulazione CFD. Sfruttando la nostra piattaforma di apprendimento digitale Siemens Xcelerator Academy, il nostro modello di Dedicated Support Engineer e l'ampio ecosistema di partner, ti consentiamo di ottenere il massimo valore dal tuo investimento nel software CFD.

Risultati: la storia di Impact

Le società di consulenza ingegneristica come R&D Computation Fluid Dynamics (R&D CFD) implementano soluzioni CFD per supportare i propri clienti durante le fasi preliminari del processo e dello sviluppo del prodotto, tenendo conto degli aspetti termofluidodinamici durante l'intero percorso di progettazione e sviluppo. Per un cliente che desiderava produrre un gelato migliore, R&D CFD ha utilizzato Simcenter STAR-CCM+ per prevedere l'aspetto del gelato prima del confezionamento. Inoltre, l'azienda ha fornito consulenza al cliente aiutandolo a mantenere la coerenza tra le linee di produzione utilizzando un altro prodotto Siemens, HEEDS. Guarda il video di seguito per saperne di più.

Simcenter offre la soluzione CFD per consentirti di guidare il cambiamento

In sintesi, le piccole e medie imprese (PMI) sono essenziali per l'economia globale. Tuttavia, devono adattarsi e innovare costantemente per competere con le imprese più grandi nel contesto attuale. Le PMI hanno il vantaggio di essere più agili e adattabili rispetto alle aziende più grandi, ma devono affrontare sfide simili nel mercato odierno, frenetico e in continua evoluzione. La trasformazione digitale può consentire alle PMI di giocare ad armi pari, e la progettazione dei prodotti basata sulla simulazione può offrire vantaggi significativi in termini di costi alle PMI che desiderano ottimizzare le prestazioni dei propri prodotti. Tuttavia, le soluzioni CFD tradizionali possono porre le PMI davanti a sfide importanti, tra cui costi elevati e mancanza di integrazione con i consueti strumenti e processi di progettazione. Le PMI devono trovare il modo di superare queste sfide e continuare a innovare per raggiungere il loro pieno potenziale e competere con le grandi imprese.

La buona notizia è che Simcenter offre una soluzione CFD ad alta fedeltà facilmente accessibile, che consente di modellare più velocemente la complessità dei prodotti odierni. In questo modo non sarai un semplice spettatore del cambiamento, ma sai tu a guidarlo.

Scopri di più su Simcenter STAR-CCM+