Produkte

⚡Wie kann man eine Batterierevolution vorantreiben?

von Margaret Furleigh

EnerVenue ist mit Teamcenter X, NX und Simcenter führend

Im Zuge der Umstellung der Energiewirtschaft auf Nachhaltigkeit hat sich EnerVenue zu einem führenden Unternehmen im Bereich der Batterieinnovation entwickelt. Um den Anforderungen eines schnellen Geschäftswachstums gerecht zu werden und innovative Produkte zu liefern, erkannte EnerVenue den Bedarf an einer zuverlässigen PLM-Lösung (Product Lifecycle Management).

Das Unternehmen entschied sich für Teamcenter X, das cloudbasierte SaaS-PLM von Siemens, um den Entwicklungsprozess seiner revolutionären Batterieprodukte zu optimieren.

🔍 Warum sich EnerVenue für Teamcenter X entschieden hat

EnerVenue benötigte eine Lösung, die mit dem rasanten Tempo eines wachsenden Start-up-Unternehmens Schritt halten und gleichzeitig die Komplexität der Entwicklung fortschrittlicher Batterietechnologien bewältigen konnte. Teamcenter X erwies sich aufgrund seiner Einfachheit, Skalierbarkeit und Kosteneffizienz als ideale Wahl.

Nelson Dichter, Director of R&D Engineering bei EnerVenue

Diese Entscheidung spiegelt den wachsenden Trend bei Startups und Unternehmen gleichermaßen wider, cloudbasierte PLM-Lösungen zu nutzen. Mit Teamcenter X hat EnerVenue eine Plattform gefunden, die nicht nur ihre Entwicklungs- und Fertigungsprozesse unterstützt, sondern auch die Zusammenarbeit zwischen globalen Teams ermöglicht.

🔗 Optimierung der Produktentwicklung mit Teamcenter X

Teamcenter X bietet einen zentralen digitalen roten Faden, der Daten und Prozesse über verschiedene Abteilungen hinweg verbindet, einschließlich Engineering, Betrieb, Fertigung und Lieferkette. Diese Integration ermöglicht es EnerVenue, den gesamten Produktlebenszyklus von der Konstruktion bis zur Produktion effizient zu verwalten.

Für das Konstruktionsteam, das NX für die Produktentwicklung und Simcenter für die Simulation verwendet, fungiert Teamcenter X als Grundgerüst. Die cloudbasierte Plattform stellt sicher, dass technische Daten nahtlos mit anderen wichtigen Geschäftsfunktionen verknüpft werden, wodurch Ineffizienzen reduziert und eine Zusammenarbeit in Echtzeit ermöglicht wird.

Maya Venkat, Mechanical Engineer, R&D bei EnerVenue

Dieses Maß an Konnektivität ist für ein Unternehmen wie EnerVenue, in dem Teams häufig über verschiedene Länder und Zeitzonen hinweg zusammenarbeiten, von entscheidender Bedeutung.

☁️ PLM in der Cloud: ein Game-Changer für Start-up-Unternehmen

Für EnerVenue war die Einführung einer cloudbasierten PLM-Lösung nicht nur ein technologisches Upgrade, sondern auch eine strategische Entscheidung. Start-up-Unternehmen stehen vor besonderen Herausforderungen, darunter Budgetbeschränkungen und die Notwendigkeit einer schnellen Skalierung. Teamcenter X begegnet diesen Herausforderungen, indem es eine skalierbare Plattform bietet, die mit dem Unternehmen wächst, ohne dass eine umfangreiche IT-Infrastruktur erforderlich ist.

Die cloudnative Architektur von Teamcenter X gewährleistet eine einfache Bereitstellung und Wartung, so dass EnerVenue Ressourcen zur Verfügung hat, um sich auf Innovationen zu konzentrieren. Darüber hinaus ist die Plattform dank ihrer intuitiven Nutzeroberfläche und der integrierten Best Practices für alle Abteilungen zugänglich, auch für diejenigen, die keine umfassende PLM-Erfahrung haben.

🛠️ Nutzung von NX und Simcenter für Konstruktion und Simulation

Das Entwicklungsteam von EnerVenue nutzt die umfassenden Tools von Siemens, um seine Batterieprodukte zu entwickeln und zu testen. NX, das Flaggschiff unter den CAD-Softwarelösungen von Siemens, ermöglicht detaillierte und präzise Konstruktionsarbeiten, während Simcenter fortschrittliche Simulationsfunktionen zur Optimierung der Leistung und Gewährleistung der Zuverlässigkeit bietet.

Durch die Integration dieser Tools in Teamcenter X stellt EnerVenue sicher, dass alle Konstruktions- und Simulationsdaten miteinander verbunden und leicht zugänglich sind. Diese Integration beschleunigt nicht nur den Produktentwicklungsprozess, sondern reduziert auch Fehler und Nacharbeiten und spart so Zeit und Geld.

🌍 Transformation der Energiewirtschaft durch Digitalisierung

Die Nutzung von Teamcenter X, NX und Simcenter durch EnerVenue ist ein Beleg für die Innovationskraft der Digitalisierung. Durch den Einsatz der cloudbasierten PLM- und Engineering-Tools von Siemens ist EnerVenue in der Lage, in der Energiebranche führend zu sein und fortschrittliche Batterielösungen zu liefern, die nachhaltig, effizient und zuverlässig sind.

Batterie

Die Möglichkeit, den gesamten Produktlebenszyklus in der Cloud zu verwalten, hat EnerVenue einen Wettbewerbsvorteil verschafft. Von der Förderung der teamübergreifenden Zusammenarbeit bis hin zur nahtlosen Integration zwischen Entwicklung und Fertigung – die Lösungen von Siemens ermöglichen es EnerVenue, in einem dynamischen Markt führend zu bleiben.

Nelson Dichter, Director of R&D Engineering bei EnerVenue

🚀 Die Zukunft der EnerVenue-Batteriekonstruktion mit Siemens PLM

Da EnerVenue weiterhin innovativ ist und expandiert, wird Teamcenter X ein entscheidender Teil der Strategie bleiben. Mit der Flexibilität und Skalierbarkeit der Lösungen von Siemens ist das Unternehmen gut aufgestellt, um neue Herausforderungen zu bewältigen und Chancen im Energiesektor zu nutzen.

Durch die Einführung eines umfassenden digitalen Ökosystems mit Teamcenter X, NX und Simcenter optimiert EnerVenue nicht nur seine Abläufe, sondern setzt auch einen neuen Standard für Innovationen in der Batterieindustrie.


Unabhängig davon, wie Sie Teamcenter nutzen:
Sie erhalten dieselben bewährten Lösungen, die Sie dabei unterstützen, schneller innovativ zu sein.


Themen
News
Cloud