💡 什么是 PLM?
全面的指导方案
⚙️ 产品生命周期管理
产品生命周期管理 (PLM) 是一种业务战略,它整合了产品生命周期中的人员、流程和信息,从创意到设计、制造、维修和废弃。
它可以帮助企业加速创新、提高效率、降低成本并确保合规性。
📌 PLM 简介 = 什么是 PLM?
在当今竞争激烈的环境中,企业必须更快地将高质量、创新的产品推向市场,同时应对全球供应链、监管压力和可持续发展目标。PLM 是实现这一目标的基础。
PLM 连接了影响产品成功的许多学科和领域,包括机械、电气、电子和软件设计、制造、质量、合规和服务。集中式 PLM 系统可帮助团队从单一事实来源工作,并在产品生命周期的每个阶段协调工作。
🧩 PLM 的主要特征
摘要:强大的 PLM 系统可支持整个企业的数字化转型
核心功能
1️⃣ 跨职能团队整合
统一工程、制造、采购和服务
2️⃣ 集中式数据和工作流管理
为所有与产品相关的数据提供单一事实来源
3️⃣ 可追溯性和合规性
跟踪产品历史记录并支持监管准备
4️⃣ 决策支持
提供实时数据、分析和洞察
📊 Teamcenter 是世界上广泛运用的 PLM 软件。各种规模的企业都依靠 Teamcenter 以卓著的深度、广度和可用性连接团队、工具和流程,无论是在本地还是在云端。
🚀 为什么 PLM 对现代企业至关重要
在当代竞争格局中,创新速度、严格的合规要求以及对成本效益的不懈追求是持续成功的基石。以孤立的数据和流程为特征的传统碎片化系统往往会成为实现这些关键任务的重大障碍。
这些孤立的环境经常导致:
🚫 数据不一致
部门之间的信息冲突滋生错误和效率低下
🚫 冗余工作
由于缺乏共享可见性,团队会在不知不觉中重复任务
🚫 沟通中断
阻碍有效协作并减慢关键决策过程的速度
PLM 通过提供统一和集成的平台来直接面对这些固有挑战,该平台可为整个产品生命周期提供全面的支持。这种整体方法可确保信息无缝流动、流程协调一致,并且所有利益相关者都能基于对产品旅程的共同理解进行应对。
📊 使用 PLM 的企业声称,上市时间缩短了 30%,开发成本降低了 25%
资料来源:Aberdeen
💡 PLM 的优势所在
摘要:PLM 可帮助企业提高效率、降低成本、加速创新、简化合规性并加强协作,同时支持可持续增长。PLM 在产品开发和企业协作的多个维度中提供了可衡量的价值。
PLM 的 5 大优势
1️⃣ 效率
PLM 可自动执行日常任务并简化复杂的工作流程,从而减少手动工作并提高生产力
2️⃣ 成本节约
企业最大限度地减少返工和材料浪费,更有效地进行规划,并在生命周期的早期做出更明智的决策
3️⃣ 更快的创新
更短的设计周期和更好的协同使团队能够快速响应不断变化的市场需求
4️⃣ 合规
PLM 系统可实施标准流程、维护审计跟踪并帮助企业满足不断变化的监管要求
5️⃣ 协同
单一数据源可改善内部部门与外部合作伙伴之间的协调

📊 在航空航天、汽车和电子等备受监管的行业,PLM 尤其有价值,因为其中质量、可追溯性和速度对于竞争优势至关重要。
这些优势在航空航天、汽车和电子等监管严格和技术先进的行业中具有重要影响力且可提供巨大价值,因为这些行业的产品复杂性和合规性要求极高。
🔧 PLM 的核心组件
摘要:现代化 PLM 系统整合了人员、流程和技术。
强大而有效的 PLM 系统包括多种紧密集成的功能,这些功能协同工作,可以简化复杂的产品开发和生命周期管理流程。这些核心组件为企业提供了基础支持,使他们能够高效地管理其产品从启动到淘汰的过程。
主要构成要素
📂 集中式数据管理
存储版本控制的 CAD 文件、需求、变更单和文档
🌐 协同工具
实现安全、跨职能的实时团队合作
💻 设计和仿真
建模、仿真和数字孪生支持机械、电气和软件设计
🔁 流程和工作流自动化
管理变更请求、审批和监管控制
📊 这些要素构成了 Teamcenter - 一个可扩展的模块化 PLM 平台的支柱。
这些基本组件构成了领先的 PLM 解决方案的基石,例如西门子 Teamcenter,它提供了一套全面的功能来支持端到端的产品创新和生命周期管理。
🔍 PDM 还是 PLM
产品数据管理 (PDM) 还是产品生命周期管理 (PLM)?
它们相互关联,但范围不同!
虽然这两个首字母缩略词经常一起出现,有时也可以互换使用,但产品数据管理 (PDM) 和产品生命周期管理 (PLM) 代表具有不同范围和功能的不同但相关的概念。
PDM 主要侧重于对以工程为中心的数据进行有效管理和控制。这通常包括对 CAD(计算机辅助设计)文件和模型的组织和版本控制、从工程角度管理物料清单 (BOM)、控制工程文档和规范以及版本控制的重要方面。PDM 系统的主要用户通常是工程团队,他们主要关注产品的设计和开发阶段。
相比之下,PLM 采用的视角更为宽广,更具战略性。它涵盖了整个产品生命周期,超越了初始设计和工程阶段。PLM 考虑了产品旅程的方方面面,从最初的概念化和需求收集(包括系统定义和产品/项目集管理)到复杂的工程、制造和分销、服务中支持和维护的关键阶段,以及最终的生命周期结束规划,包括回收或处置的考虑因素。
PLM 系统的用户群更为广泛,涉及工程和成本工程、采购、营销、销售、制造、质量和服务等部门。
比较快照
| 功能 | PDM | PLM |
|---|---|---|
| 主要关注点 | 工程数据 | 完整产品生命周期 |
| 目标用户组 | 工程师 | 跨职能团队 |
| 系统集成 | 以 CAD 为中心 | CAD、ERP、MES 等 |
| 协同 | 工程部门内 | 企业范围 |
| 覆盖生命周期 | 设计与修订 | 从概念到淘汰 |
📊 许多企业都使用模块化方法从 PDM 着手,并逐步发展为完整的 PLM。
对于许多企业来说,最初实施 PDM 系统以获得对关键工程数据和流程的控制权是一种常见的战略方法。当企业意识到其软件投资的回报后,他们将价值扩展到其他流程和部门,通过单一的数字主线连通组织孤岛。
当业务需求发生变化以及产品生命周期复杂性增加时,企业会过渡到更全面的 PLM 系统,以管理更广泛的产品相关活动。西门子认识到了这种自然趋势,并提供了 Teamcenter 模块化部署选项,支持企业从 PDM 功能入手,然后根据要求无缝扩展为全部 PLM 功能。
对于一些客户而言,Teamcenter 提供了灵活性,让他们可以从更专注的用例入手,例如基于模型的系统工程或产品成本管理,并在此基础上逐步扩展。
🔄 产品生命周期的不同阶段
摘要:PLM 有助于管理产品旅程中的每一步——从构思到淘汰。
PLM 系统(如综合 Teamcenter 平台)提供了企业有效管理和优化产品旅程中各个关键阶段(从开始到最终报废)所需的必要工具和结构化框架。PLM 通过在每个阶段提供可见性、控制和协同功能,确保更高效、更明智的产品生命周期。
关键生命周期阶段
↘️概念 – 创意生成、可行性研究、早期需求
↘️ 设计 – 模型、仿真、数字孪生原型制作
↘️ 制造 – 物料清单规划、工艺验证、资源协调
↘️ 服务 – 维护、支持和产品反馈
↘️ 报废 – 再利用、回收和负责任的处置方式
生命周期深入阶段:
- 概念: 这个初始阶段包括捕捉新生的产品想法,进行彻底的可行性研究以评估其可行性,并仔细定义初始产品要求以指导后续开发。
- 设计: 在设计阶段,通过制定详细蓝图、创建复杂的 3D 模型以及模拟各种条件下产品性能的关键过程,抽象概念呈现出具体的形式。利用数字孪生可以在投入物理资源之前进行虚拟原型制作和大量测试。
- 制造: 制造阶段的重点是生产流程与既定设计规范的关键一致性。这涉及物料清单 (BOM) 的详细管理,其中概述了所有必要的组件,并仔细规划和优化资源分配以确保高效生产。
- 服务: 产品投放市场后,服务阶段就变得至关重要。这包括主动监控现场产品性能,为客户提供必要的支持和维护服务,并越来越多地利用数据来实施预测性维护策略,预测和预防潜在问题。
- 生命周期结束: 最后阶段是负责任地淘汰产品。这包括仔细规划活动,例如回收有价值的材料,探索产品再使用或再利用的机会,并确保遵守所有相关的环境法规和处置指南。
至关重要的是,这些不同阶段中的每一个都不是孤立的,而是通过强大的 PLM 系统核心数字主线紧密无缝地连接在一起。这种互联性确保了所有产品相关信息的完全可追溯性,提供全面的更改历史记录,并能够在产品生命周期的每个关键时刻做出明智的决策。
📊 每个阶段都通过数字主线连接起来,确保可追溯性、版本控制和实时洞察。
❔ PLM、ERP 和 PIM
要充分理解 PLM 在企业整体技术基础架构中的战略作用,必须明确区分它与其他常用的企业系统,即企业资源规划 (ERP) 和产品信息管理 (PIM)。
虽然这些系统可能共享一些数据和集成点,但它们的主要关注点和功能是不同的。
企业系统
PLM - 支持产品设计和创新流程
ERP - 管理业务运营、物流和财务
PIM - 为市场和销售渠道组织产品数据
📊 PLM 经常向 ERP 和 PIM 馈送数据,以确保整个企业的数据准确性和一致性。
为何集成至关重要
虽然每个系统都有不同的用途,但 PLM、ERP 和 PIM 之间的有效集成可确保产品相关信息在整个企业中无缝高效流动。
PLM 通常作为核心产品数据的权威记录系统,随后被 ERP 用于运营流程,并被 PIM 用于面向客户的产品信息。当这些平台以正确的战略方式连接起来时:
- 由于跨系统共享一致且准确的产品信息,因此数据错误大幅减少
- 维护统一、准确的产品记录视图,为所有利益相关者提供可靠的事实来源
- 由于数据孤岛被消除,并通过无缝的信息流简化了流程,执行速度得以加快
🧠 实际集成用例
Siemens Teamcenter 的架构旨在促进企业更广泛的数字生态系统之间的无缝和稳健集成,从而创建真正互联而高效的企业。这种与其他关键业务系统集成的能力确保了与产品相关的信息在不同部门和流程之间平稳准确地流动。
Siemens Teamcenter 可与企业系统无缝集成。
关键集成点
🟢 ERP - 连接物料清单、更改和发布数据:SAP、Oracle
🟡 MES – 将设计意图传递到制造执行
🔴 CAD - 支持多 CAD 协同:NX、SolidWorks、CATIA
🟠 电气 CAD - 管理线束设计和组件库:Capital
🟣 EDA – 支持 PCB 设计和电子元件开发:Xpedition
🔵 ALM – 提供软件可跟踪性和发布工作流:Polarion
🟡 低代码 – 构建应用程序以扩展 PLM 功能:Mendix
这种集成水平支持实现真正的互联数字化企业。这种互联的方法促进了真正的数字化企业的发展,所有类型的 IT 投资都集中在一个互联的数字主线主干中。关键产品信息自由流动,整个价值链中的流程得到优化,从而提高效率、创新和响应能力
✅ Teamcenter 的优势所在
摘要:Teamcenter 从第一天起就提供可衡量的业务成果。
战略性地实施 Siemens Teamcenter 作为其产品生命周期管理 (PLM) 平台的企业可以在其多样化运营中实现重大的变革性价值。Teamcenter 的综合功能可以应对关键的产品开发和生命周期管理挑战,从而切实提高效率、质量和创新。
企业收益如何
⏩ 加快产品上市:缩短开发和审批周期
📈 提高产品质量:实现早期问题检测和设计验证
🎯 提高决策水平:提供实时仪表板和分析
🛡️增强合规性:跟踪监管和审批历史记录
🌿可持续性:支持环保设计、材料跟踪和报废规划
Teamcenter 为我们提供了整个企业的单一事实来源和可见性。
— 西门子客户,Forrester 总体经济影响研究
Teamcenter 的一大显著优势在于其适应性,能够满足各种规模企业的独特需求和复杂性,从希望高效扩展的敏捷初创公司到拥有错综复杂的产品组合和供应链的全球大型制造商。
🏆 是什么让 Teamcenter 成为 PLM 领域的热门选择?
深受客户信赖和分析师的认可。
西门子 Teamcenter 不仅广受欢迎,更是行业领导者。Teamcenter 一直受到顶级分析公司和评论平台的认可,为各种规模的公司提供出类拔萃的广度、可用性和可扩展性。
无论您是使用 Teamcenter X 在本地还是在云端运行,它都可以在整个产品生命周期中连通人员、流程和数据。
以下是 Teamcenter 脱颖而出的原因
✅ 广泛使用的 PLM 软件 – 被各行各业的数千家企业采用,从汽车、航空航天到电子和工业机械
✅ 极高的分析师认可度:
✅ G2 评论上获得客户认可 – 了解更多
- 在可用性、支持服务和投资回报率方面的满意度得分很高
- 因支持实时协作和推动更快决策而受到用户喜爱
✅ 灵活且可扩展 – 从小处着手,快速扩展 - 可在本地或云端使用 Teamcenter X
✅ 专为集成而构建 – 与 ERP、MES、CAD、ALM 等无缝连接,通过互联的数字主线支持端到端产品开发。
✅ 实际结果 – 使用 Teamcenter 的企业宣称:
- 上市时间缩短高达 30%
- 开发成本降低高达 25%
- 改善了合规性和可持续性成果
从快速成长的初创企业到全球企业,企业选择 Teamcenter 来推动创新、简化运营并自信地将优质产品带入生活。
🛠 实施 PLM:典范做法
摘要:成功的 PLM 部署会将技术规划与企业协调结合起来。
实施 PLM 系统不仅仅是一项技术部署,更是一项战略业务决策。这一过程始于对公司目标、挑战和现有基础设施的深刻理解。在此基础上,团队可以定义清晰的路线图,确定高影响力用例的优先级并确保资源一致。
更改管理与技术本身同样重要。尽早并经常传达 PLM 的价值,提供特定职能的培训,并创建反馈循环以推动采用,这一点至关重要。
从一个专注的、高影响力的领域开始,有助于在扩展到整个企业之前形成动力并验证成功与否。
实施检查清单
- 评估业务需求 – 识别挑战并定义目标
- 制定路线图 – 计划分阶段部署并分配资源
- 让利益相关者参与进来 – 协调工程、IT 和运营
- 选择正确的模式 – Teamcenter X 可实现快速的 SaaS 部署
- 清晰沟通 – 在团队之间分享“为什么”和优势所在
- 战略性培训 – 按职能和角色量身定制学习
- 庆祝早期胜利 – 展示成功并建立信心
🎯 获得高管认同
要成功采用任何产品生命周期管理 (PLM) 计划并实现长期价值,获得强大而持续的管理层支持至关重要。如果没有高层领导的明确支持和承诺,PLM 项目可能会在资源分配、跨部门协作和整体组织优先级排定方面面临重大挑战。
如何获得领导支持
📈 量化投资回报率 (ROI)
清楚地阐明实施 PLM 将带来的有形财务效益。其中应包括以可量化的方式减少与返工、上市时间延迟和效率低下相关的成本,以及通过加快创新和提高产品质量来增加收入。
🎯 与战略业务目标保持一致
解释实施 PLM 如何直接支持并有助于实现关键的总体业务目标。这可能包括加快创新周期、提高产品质量以提高客户满意度、确保遵守关键法规或推进可持续发展举措。
📑利用行业基准和案例分析
Tech-Clarity 和 Aberdeen 等知名行业研究公司的当前数据和真实示例,展示类似行业中的其他企业通过成功实施 PLM 所实现的竞争优势和切实利益。
🧲 启动概念验证试点
提出并执行一个定义明确的试点项目,重点关注高影响力的业务领域。试点项目早期成功和实际成果的成功展示可以为 PLM 的潜在价值提供令人信服的证据,并有助于获得更广泛的高管支持,以实现全面实施。
🔮 PLM 的未来趋势
摘要:PLM 不断发展以应对未来的挑战
随着技术和客户期望的不断发展,PLM 也在跟上步伐。西门子正在引领潮流,将前沿功能嵌入其解决方案中,以实现面向未来的产品创新。
人工智能在自动化洞察、简化流程和增强决策方面发挥着越来越重要的作用。云部署正在消除传统的基础设施障碍,使全球团队能够实时协作。同时,物联网集成正在实际使用和产品开发之间形成闭环反馈。
可持续性现在是产品需求,而不是差异化因素。PLM 工具有助于跟踪环境影响,并支持再制造和负责任处置等循环经济计划。
定制化也在推动创新,PLM 支持大规模个性化和灵活的产品配置。数字孪生正在改变企业在建造任何东西之前验证设计和预测性能的方式。
值得关注的主要趋势
🧠 AI – 用于决策支持和自动化的嵌入式智能
☁️ 云 – 加快不同位置的部署和协同
🛜 物联网 – 将实际产品使用情况反馈到设计中
🌿 可持续性 – 推动符合生态设计标准
⚙️ 定制 – 支持大规模个性化策略
💻 数字孪生 – 支持虚拟产品和工艺验证
🧭 选择合适的 PLM 解决方案
摘要:优质 PLM 解决方案应符合当前需求和未来发展需求。
评估标准
- 可扩展性
- 集成功能
- 特定于行业的功能
- SaaS 可用性 – Teamcenter X
- 定制选项
- 同行和分析师评审
📊 通过跟踪成本节约、缩短周期时间和质量改进来衡量成功与否
👉 PLM 的后续举措
PLM 对于推动创新、降低风险和高效扩展至关重要。Siemens Teamcenter 提供深度、灵活性和部署选项,可帮助您取得成功。
对于寻求推动创新、提高效率和获得竞争优势的现代企业来说,产品生命周期管理 (PLM) 已成为战略要务。通过集成西门子全面的 PLM 解决方案,企业可以简化运营,增强跨职能协作,并加速从概念到完成的产品开发。
在我们的此项“什么是 PLM”指南中,我们探讨了 PLM 的基本组件、产品生命周期的关键阶段、PLM 软件的众多优势以及成功实施的典范做法。我们还深入研究了塑造 PLM 格局的未来趋势,例如人工智能集成、云端解决方案和物联网连接,展示了西门子 PLM 产品如何不断发展以满足不断变化的业务需求。
选择 PLM 解决方案是一项战略决策,可能对企业的长期成功产生深远影响。通过仔细评估自身需求、计算潜在投资回报率并选择灵活、可定制的 PLM 系统(例如西门子的 Teamcenter),企业可以实现持续增长、创新和市场领先地位。
当您踏上 PLM 之旅时,请记住,西门子的专家将随时为您提供指导,确保顺利实施并充分发挥 PLM 的优势。借助西门子全面的 PLM 解决方案,您可以推动从概念到完成的创新,并在当今快节奏、竞争激烈的业务环境中保持领先地位。
探索 Teamcenter 如何帮助贵公司构建从概念到完成的互联数字主线。
📖 PLM 术语表
本术语表涵盖了您需要了解的基本 PLM 术语 - 无论您是在探索 Teamcenter、扩展 PLM 系统还是比较不同选项。
掌握 PLM 语言,简化数字化转型,并连通产品、人员和流程。
📂 物料清单 (BOM)
构建产品所需的所有组件、装配和材料的结构化列表。
在 Teamcenter 中,BOM 管理通过数字主线连通工程、制造和服务团队。
🔁 变更管理
在整个生命周期中跟踪和控制产品更改的过程。
借助 Teamcenter,变更管理工作流程可帮助团队快速评估、批准和实施具有完全可追溯性的变更。
☁️ 云端 PLM
一种 SaaS(软件即服务)PLM 方法,可提供灵活性、可扩展性和更快的价值实现时间。
Teamcenter X 提供零基础设施开销的云原生 PLM。
🛠️ 配置管理
管理产品属性和设计随时间推移的一致性。
Teamcenter 支持配置驱动型产品开发,可帮助企业管理变体、选项和变更影响。
🔗 数字主线
贯穿产品生命周期(从概念到制造和服务)的互联数据的无缝流动。
Teamcenter 构建一个完整的数字主线,以提高可见性、协同和决策能力。
🔍 工程变更单 (ECO)
修改产品或流程的正式请求。
Teamcenter 使 ECO 工作流程自动化,以减少周期时间和错误。
📈 生命周期可视化
可视化访问 2D 图纸、3D 模型和技术数据,无需本机 CAD 应用程序。
Teamcenter 提供集成式可视化工具,以支持设计审查、协同和决策。
🧩 多 CAD 协同
能够在跨 NX、Solid Edge、SolidWorks、CATIA 或 Creo 等不同 CAD 工具中创建的设计进行管理和协同。
Teamcenter 支持真正的多 CAD PLM,无需成本高昂的定制。
📜 产品数据管理 (PDM)
控制和管理 CAD 文件、文档和产品相关信息的做法。
Teamcenter 将 PDM 扩展为一个完整的 PLM 平台,统一了跨学科的产品数据。
🚀 SaaS PLM
PLM 作为云端订阅服务提供,可实现更低的拥有成本、自动更新和快速部署。
Teamcenter X 是西门子的 SaaS PLM 解决方案,专为快速部署和全球可扩展性而构建。
⚡ 工作流程自动化
使用预配置或可自定义的工作流程自动执行审批、任务和流程。
Teamcenter 的工作流引擎可提高跨工程和业务运营的效率。
PLM 术语为何至关重要
选择合适的 PLM 系统意味着要理解技术背后的语言。无论您是否在评估可用的 PLM 解决方案,只要掌握关键的 PLM 术语,都可以帮助您:
- 做出更周全的技术决策
- 更快地协调团队
- 尽可能地提高 PLM 投资回报率
Teamcenter:现代 PLM 的领导者
Teamcenter 可连通机械、电气、软件和仿真数据,为产品开发打造真正的数字化主干。
从小型企业到全球企业,Teamcenter 可提供保持竞争力所需的灵活性、可扩展性和创新能力。
常见问题解答
1.什么是 PLM – 产品生命周期管理?
产品生命周期管理 (PLM) 系统用于管理产品生命周期的每个阶段(从构思到淘汰)。
它将人员、流程和数据集成到一个平台中,以改善协作、加快创新并确保产品质量。
2.PLM 和 PDM 之间有何区别?
PLM 跨部门管理整个产品生命周期,而 PDM 则专注于设计过程中的工程数据。
工程师通常使用 PDM 处理 CAD 文件和 BOM,而 PLM 包括用于设计、制造、服务等方面的跨职能工具。
3.为什么 PLM 对制造商很重要?
PLM 可帮助制造商降低成本、加快上市时间并提高产品质量。
它消除了数据孤岛,简化了工作流程,并确保团队从单一事实来源工作。
4.Siemens Teamcenter 如何支持 PLM?
Siemens Teamcenter 是领先的 PLM 平台,可连通不同团队、实现流程自动化并确保产品数据准确无误。
它集成了 ERP、CAD 和 MES 系统,提供了贯穿整个产品生命周期的数字主线。
5.小型企业可以使用 PLM 软件吗?
是的,像 Siemens Teamcenter 这样的 PLM 软件可以提供适用于中小型企业的模块化解决方案。
您可以从基本的 PDM 功能入手,并随着需求的增长而扩展。
6.PLM 与哪些系统集成?
PLM 可与编创工具和企业系统集成,包括 ERP、MES、CAD 和低代码平台。
这使得产品数据能够在不同部门之间流动,减少错误并提高运营效率。
7.PLM 如何缩短上市时间?
PLM 通过简化设计工作流程、自动化审批和改善协同来缩短上市时间。
它允许利益相关者实时访问产品数据,从而加快决策速度。
8.云端 PLM 有哪些优势?
基于云的 PLM 提供可扩展性、远程访问、更快的更新和更低的基础架构成本。
西门子云解决方案支持全球协同并减轻客户的 IT 负担。
9.PLM 如何支持可持续发展?
PLM 通过实现物料跟踪、生命周期规划和报废产品策略来支持可持续性。
它可以帮助企业减少浪费、提高资源利用率,并与循环经济目标保持一致。
10.企业可以从 PLM 中获得哪些投资回报率?
使用 PLM 的企业通常会降低产品成本、减少设计错误、加快开发周期并提高合规性。
投资回报率通常来自简化的运营和提高的产品质量。
阅读西门子委托 Forrester Consulting 开展的这项研究,评估贵公司的PLM 拥有成本和投资回报率:Siemens Teamcenter X 的总体经济影响 (Total Economic Impact™):Teamcenter X 带来的成本节约和业务效益。

无论选择如何部署 Teamcenter,您都可以获得相同的
成熟解决方案,加快创新。