什么是 Zel X?
Zel X 是西门子推出的一款基于网页端的应用程序,它整合了中小型作业车间的协同、设计、制造和运营。使用 Zel X,企业可以跟踪整个车间的工作、管理报价、执行 CAD/CAM 操作以及跨部门协同。它是一种多合一的解决方案,适用于制造零件和组件的机械车间。
如果制造商准备投入数字化运营并消除 Excel、CAD、CAM 和其他互不连通的应用程序中的数据孤岛,我们打造的这套解决方案就尤为适用。体验到包括仿真等高级操作在内的集成工作流程后,您将会感叹为什么没有早点迈出这一步。
西门子是工程软件的全球领导者。我们打造了 NX、Solid Edge、Teamcenter、Simcenter 等应用程序。现在,我们正在将我们的专业知识带到世界各地的作业车间。在 Zel X 中,我们将许多技术集成到一个 Web 界面,这将迅速改变您的业务方式。
Zel X 的工作原理
收到报价请求 (RFQ) 后,生成报价的典型程序如下:检查零件或组件,评估材料和机器成本,在 CAM 中进行初步评估,检查当前订单的交货时间,输入报价并使用 PDF 摘要回复请求。这本身就是一项劳动密集型任务!这项工作可能涉及多名员工,您处理的文件将通过内部服务器上的文件夹在多个部门之间传输。因为每个部门需要各自完成自己的报价工作,这将导致沟通不一致和时间浪费。
通过使用 Zel X,所有相关文件、批注、注释和跟踪记录从一开始就整合为一个项目。您再也不会放错文件或工作记录。您整个业务的透明度将得到保证,您会发现您能够比以往更快地处理 RFQ 并赢得交易。这不仅会减少您公司的烦恼,而且您的客户将体验到一流的服务,因为您的通信记录在 Zel X 中,您不再需要请求前台用另一封电子邮件转发给相关人员。
Zel X 的基本功能
Zel X 不仅仅是车间管理软件。在 Zel X 中,我们内置的高级功能涵盖了运营、协同、设计和制造等诸多领域。在这些功能组合中,我们恰当调整了功能的组成,以便您在正确的时间拥有正确的工具。
运营
安排和跟踪从 RFQ 到零件交付过程中的所有作业。这意味着你可以通过集成式看板来规划从工具准备到检测的各种车间操作,并直接与客户共享进行中作业的状态。其他运营功能:
- 报价跟踪
- 数字游历器/车间跟踪
- 客户 RFQ 处理
- 分包商/供应商 RFQ 管理
- 基于浏览器访问 Siemens Zel X
- 基于浏览器的访问可实现移动辅助检测和许多其他功能。
协同
通过基于权限的项目和文件共享,让合适的人员参与到生产的每个阶段。您将拥有无限的访客访问权限,确保获得专业的客户体验,并能够通过手机、平板电脑或计算机提供反馈。其他协同功能包括:
- 基于权限的文件共享
- 任务管理
- 移动端 CAD 查阅
- 手机/平板电脑 CAD 增强现实 (AR)
- 从移动端查阅多种文件类型(PDF、XLSX、图像等)
设计
Zel X 的核心是一个强大的浏览器内编辑器,您可以在其中从头开始设计和建模零件,或是修改客户发送过来的文件。您可以添加批注和尺寸,修改零件以进行制造等。其他设计功能包括:
- 形状库(包含用于快速开始的预设形状)
- 快速直接编辑
- 适用于装配数字样机的多体模型
- 自动绘制关键尺寸
- 从 Creo、Inventor、Solidworks 等工具导入和利用文件
制造
了解如何制造零件是为零件准确报价的关键。Zel X 集成了 2.5 轴 CAM 功能,任何生成报价的人都能够在 Zel X 中构建初始 G 代码。您不再需要等待 CAM 工程师估算时间。
- 用于估算报价的 CAM
- 用于生成 CNC 刀径的 CAM
- 用于首件验证的移动检测
- 使用颜色编码语法编辑数控 (NC) 代码
- 利用模板化制造方法实现标准化
Zel X 的成本是多少?
考虑到作业车间和组件制造商的需求,我们为 Zel X 制定了具有竞争力的定价和交付模式。Zel X 提供无限的访客访问权限,可支持您的团队、客户和供应商通过他们的手机、平板电脑或计算机查看和批注项目数据。我们在 Zel X 网站上提供了功能比较表。
在此获取 Zel X 电子书。
常见问题解答
哪些特定行业或类型的作业车间更能从使用 Zel X 中受益?
Zel X 特别适合涉及各种制造生产过程的中小型作业车间,包括机械车间和工业组件制造商。它旨在支持需要精确、定制化制造解决方案的行业,例如航空航天、汽车和工业机械行业。这些行业通常需要处理复杂的零件设计和小批量生产,这凸显了 Zel X 集成功能的价值,如 CAD/CAM 操作、作业跟踪和实时协同等。比较 Zel X 产品。
Zel X 如何与可能已用于作业车间的现有软件系统集成?
Zel X 提供与 NX、Solid Edge、SolidWorks、Inventor 和 Creo 等现有 CAD 工具的无缝集成。这样,作业车间可以从他们当前的系统中导入数据并继续使用熟悉的工具,同时还能从 Zel X 的附加功能中受益。该平台还支持导入和导出各种文件类型(包括 G 代码和 DXF 配置文件),确保作业车间能够保持与现有系统的兼容性,同时升级到更加集成和高效的工作流程。在我们的商店中查看 Zel X。
转用 Zel X 时,企业可能面临哪些潜在限制或挑战?
转向 Zel X 可能需要一些初步调整,但该平台力求尽量减少这些挑战。借助其直观的界面和西门子提供的全面支持资源,学习曲线将更加平缓。企业可以从基于浏览器的访问受益,无需大量 IT 投资即可在现有硬件上轻松部署和使用。此外,Zel X 可与许多现有的 CAD 工具无缝集成,减少过渡期间的中断。提高效率、增强协同和减少错误等整体优势将大大提高作业车间的生产力和竞争力。Zel X 支持。

作者简介
戴维·莱尔 (David Lyell) 是 Siemens Digital Industries Software 的市场营销经理,负责中小型企业行业。他在自动化、作业车间、增材制造和木工等多个行业积累了丰富的制造和市场营销经验。