中小型企业如何开始使用仿真
在产品设计和制造日益复杂的时代,中小型企业 (SMB) 面临着艰巨的挑战。要将机械、电子、电气和软件组件等各种系统整合为完整的产品,不仅需要高度的协同和迭代,还需要严格的测试协议,才能将优质产品推向市场。在这种多方位的挑战下,中小型企业需要利用仿真来优化其工程流程以保持竞争优势。
利用速度获得竞争优势
新产品开发策略的及时性是一个关键因素,可以显著影响产品的成败。对于中小型企业来说,能够在不影响质量的情况下加快开发产品无疑是一项战略优势,而集成式设计流程能帮助他们比以往更轻松地获得这项优势。现在,借助 Simcenter STAR-CCM+ 和 Testlab 等软件,可以使快速开发与不断变化的消费者期望保持一致并确保质量。这正是集成计算流体力学 (CFD) 仿真等先进技术的用武之地,它提供了一种有效加速设计和开发生命周期的解决方案。

通过仿真实现降本增效
采用仿真标志着中小型企业在产品开发方式上的重大转变。摆脱对成本高昂且耗时的物理原型的传统依赖后,中小型企业现在可以利用数字仿真来提高测试阶段的速度。这种转变不仅显著降低了与物理测试相关的材料和劳动力成本,而且还能够通过虚拟传感器和数字孪生对产品设计进行更全面的分析。这种程度的仿真可以分析性能参数而不受物理原型测试的限制。通过提供快速可靠的数据,仿真可以迅速进行迭代和决策,从而缩短上市时间。这种效率并不以牺牲产品质量为代价;相反,它能够确保产品达到高性能和高可靠性标准。

中小型企业的战略要务
将仿真技术整合到工程工作流程中不仅是一项战术举措,更是中小型企业在竞争环境中蓬勃发展的战略要务。这种方法不仅解决了成本、质量和速度方面的直接挑战,还为持续创新和增长奠定了基础。随着市场环境的变化,快速适应和响应新需求的能力至关重要。
中小型企业如何开始使用仿真
西门子提供了一系列仿真产品,涵盖了从产品验证到物理测试的各个方面。对于中小型企业,我们鼓励您从 Simcenter Testlab 开始进行物理数据收集、分析和建模。我们的 CFD 产品 Simcenter STAR-CCM+ 也提供了各种功能,您还可以从这款统一的软件开始。Simcenter STAR-CCM+ 包含了从网格划分预处理到多物理场建模、数据分析、逼真可视化以及 VR 等功能。
请查看我们的中心页面以了解更多信息。

作者简介
戴维·莱尔 (David Lyell) 是 Siemens Digital Industries Software 的市场营销经理,负责中小型企业行业。他在自动化、作业车间、增材制造和木工等多个行业积累了丰富的制造和市场营销经验。
常见问题解答
中小型企业 (SMB) 使用仿真有哪些好处?仿真为中小型企业提供了显著的优势,包括尽可能减少对物理原型的依赖以降低成本和时间。它通过全面的虚拟测试提高产品质量,推动开发周期提速,从而确保产品满足高性能和可靠性标准。这种战略方法通过优化工程流程和加快上市时间来帮助企业保持竞争优势。
Simcenter STAR-CCM+ 和 Testlab 等仿真工具如何帮助中小型企业进行产品开发?Simcenter STAR-CCM+ 和 Testlab 通过集成各种仿真功能简化了产品开发流程。STAR-CCM+ 为预处理、多物理场建模和数据分析提供了统一的平台,而 Testlab 则提供了强大的物理数据收集和分析功能。借助这些工具,中小型企业能够进行全面的虚拟测试、快速迭代设计并做出明智的决策,进而提高效率和产品质量。
为什么采用仿真技术是中小型企业的战略要务?采用仿真技术是中小型企业在竞争激烈的市场中蓬勃发展的关键。仿真技术解决了成本、质量和速度方面的挑战,使中小型企业能够持续创新并快速适应市场变化。借助仿真技术,中小型企业能够高效满足不断变化的消费者需求,为持续增长奠定基础。