行业

利用低代码构建灵活的价值链 

作者 Veronica Drake

在理想情况下,价值链可能会随着每一个新的需求信号、监管转变或生产中断而灵活扩展。但大多数制造商仍在努力应对脆弱的系统、碎片化的数据和手动的变通办法。这并不是因为他们缺乏雄心壮志,而是因为他们缺乏工具。 

传统的企业软件不是为这种动态变化而构建的。修改它成本高昂、耗时,并且常常依赖于不堪重负的 IT 团队。因此,当运营团队需要新工具来跟踪库存异常、运行质量检查或响应最后一刻的订单更改时,他们最终陷入了变通方案和一厢情愿的想法之中。 

低代码改变了这种骑虎难下的局面。 

僵化的系统无法支持灵活运营 

供应链日益复杂暴露了一个简单的事实:一刀切的企业系统无法满足快速变化的运营需求。ERP 系统以标准化为目标。但是,测试新的仓储流程、根据客户特定要求定制订单流程、响应能源使用要求等灵活性需要不同的方法。 

我们需要的是一种在不破坏这些企业系统的情况下进行扩展的方法。这正是低代码平台的用武之地。 

在不中断企业系统的情况下进行扩展 

低代码允许制造商在现有系统之上构建有针对性的、适合用途的应用程序。这意味着运营团队可以快速解决问题,而无需等待重大的 IT 升级或试图将新的工作流程强加到旧模具中。 

不妨使用 Mendix 构建的智能仓储应用程序。它不会试图取代 ERP 系统。相反,它会与它们集成以简化库存管理、拣货和订单处理。用户可以使用与其实际工作流程相匹配的数字界面查找物料、检查检测状态和管理请求。 

这种增强(而不是中断)在不影响系统完整性或合规性的情况下增加了所需的灵活性。 

将工具交到与问题紧密相关的人手中 

仓库负责人、物流规划员和车间工程师通常确切地知道什么坏了,以及如何修复。但它们与软件开发过程相去甚远,无法推动变革。 

低代码改变了这种动态。可视化建模和可重用的模板使非开发人员更容易与 IT 部门合作,以构建反映实际运营需求的应用程序。当解决问题的人帮助制定解决方案时,将获得更快的开发速度、更好的可用性以及业务与技术之间更紧密的结合。 

在不影响控制的情况下快速调整 

仅有速度是不够的。制造业的 IT 环境需要安全、可审计和管治良好的解决方案。现代低代码平台满足了这些要求,它提供了用于版本控制、用户访问、集成和合规性的企业级功能。 

这使企业能够在不牺牲监督的情况下追求敏捷性。可以不断迭代和改进,而不会因影子 IT 或补丁集成而累积技术债务。 

重新思考供应链执行中的可行之道 

目标不是将每个仓库主管都变成软件工程师。目标是为了给他们提供工具,帮助他们围绕工作塑造系统,而不是相反。 

无论是简化物料处理、创建数字质量检查表,还是快速推出应用程序以支持新的 SKU 或流程,低代码都能让运营团队有目的地、准确地行动起来。这种响应性成为弹性的基础。 

随着复杂性的增加,适应性的价值也在增加。低代码平台为制造商提供了一种可持续的方式,可以按照他们自己的条件,与最了解工作的人员一起建立和扩展整个价值链的适应性。