企業

中小企業としてシミュレーションを始める

執筆者 David Lyell

製品の設計と製造がますます複雑化する時代において、中小企業は苦しい戦いを強いられています。機械、電子、電気、ソフトウェア・コンポーネントなどの多様なシステムを統合して、まとまりのある製品を作り上げるには、高度なコラボレーションと反復だけでなく、高品質の製品を市場に投入するための厳格なテスト・プロトコルも必要です。この多面的な課題に取り組むにあたっては、シミュレーションを使用してエンジニアリング・プロセスを最適化し、競争力を維持することが求められます。

スピードを活用して競争優位性を獲得

新製品開発戦略における適時性は、製品の成功を大きく左右する重要な要素です。中小企業にとって、品質に妥協することなく製品開発を迅速に進められることは、戦略的な利点であり、それは統合された設計プロセスによってこれまで以上に容易になります。現在では、Simcenter STAR-CCM+Testlabなどのソフトウェアを使用して、急速に変化する消費者の期待に迅速な開発を合わせ、品質を維持することが可能です。数値流体力学 (CFD) シミュレーションなどの高度なテクノロジーの統合が重要になることを踏まえ、シーメンスは、設計と開発のライフサイクルを効率的に加速するソリューションを提供しています。

GPUアクセラレーションにより、シミュレーションの広がりと忠実度が向上します。

シミュレーションによるコスト管理と効率化

シミュレーションの導入は、中小企業の製品開発手法にきわめて大きな変化をもたらしました。コストと時間がかかる、従来の物理プロトタイプへの依存から脱却することで、中小企業はデジタル・シミュレーションを利用してテスト段階を迅速化できるようになりました。この移行により、物理的なテストに関連する材料費と人件費が大幅に削減されるだけでなく、仮想センサーとデジタルツインを通じて製品設計の包括的な解析が可能になります。物理プロトタイプ・テストには制限がありますが、このレベルのシミュレーションでは、そのような制限なしで性能パラメーターを解析できます。シミュレーションによって信頼性の高いデータを素早く得られることで、迅速な反復と意思決定が可能になり、市場投入期間が短縮します。効率がよくなっても製品の品質が損なわれることはありません。それどころか、製品が高水準の性能と信頼性を満たすことが保証されます。

Testlabは、お客様のCADデータをそのままにしません。仮想センサーを利用して、デジタルツインを作成できます。

中小企業にとって戦略的に不可欠な要素

シミュレーション技術をエンジニアリング・ワークフローに統合することは、単なる戦術的な動きではなく、競争の激しい環境で成功を目指す中小企業にとって戦略的に不可欠です。このアプローチによって、コスト、品質、スピードという差し迫った課題に取り組めるだけでなく、持続的なイノベーションと成長の基盤が構築されます。市場の状況が変化するなか、新たな需要に迅速に適応し、対応できるかどうかは、きわめて重要です。

中小企業がシミュレーションを始める方法

シーメンスは、製品検証から物理的な試験まで、さまざまなシミュレーション製品を提供しています。中小企業の皆様には、物理データの収集、解析、モデリングを行うSimcenter Testlabから始めることをお勧めします。また、CFD製品のSimcenter STAR-CCM+は、すべてを1つの統合ソフトウェアでご提供しています。Simcenter STAR-CCM+には、マルチフィジックス・モデリングによるメッシュ作成を使ったプリ処理、データ分析、写真精度の視覚化、および拡張現実 (VR) の機能が含まれています。

詳細は、こちらのページで紹介しています。


著者について

David Lyellは、シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアのマーケティング・マネージャーであり、中小企業業界を担当しています。これまで、オートメーション、ジョブショップ、アディティブ・マニュファクチャリング、木工など、いくつかの業界で製造とマーケティングに携わってきました。


よくある質問

中小企業がシミュレーションを使用すると、どのような利点がありますか?シミュレーションは、物理プロトタイプへの依存を最小限に抑えることでコストと時間を削減できるなど、中小企業に大きなメリットをもたらします。包括的な仮想テストを通じて製品の品質を向上させ、迅速な開発サイクルを促進して、製品が性能と信頼性に関する高い基準を満たしていることを確認できます。この戦略的アプローチで、エンジニアリング・プロセスの最適化と市場投入期間の短縮が実現し、競争力の維持に役立ちます。

Simcenter STAR-CCM+やTestlabなどのシミュレーション・ツールは、中小企業の製品開発にどのように役立つのでしょうか?Simcenter STAR-CCM+とTestlabには、さまざまなシミュレーション機能が統合されているため、製品開発プロセスが合理化されます。STAR-CCM+はプリ処理、マルチフィジックス・モデリング、およびデータ解析のための統合プラットフォームを提供し、Testlabには堅牢な物理データ収集と解析機能があります。これらのツールにより、徹底的な仮想テストを実行し、設計を迅速に反復し、情報に基づいた意思決定を行うことができ、最終的に効率と製品品質を向上させることができます。

なぜシミュレーション技術の導入が、中小企業にとって戦略的に不可欠なのでしょうか?シミュレーション技術の導入は、中小企業が競争の激しい市場で成功するためにきわめて重要です。シミュレーション技術によってコストや、品質、スピードに関する課題に対処することで、継続的にイノベーションを起こし、市場の変化に迅速に適応できるようになります。シミュレーションの活用で、進化する消費者の要求に効率的かつ効果的に対応できるようになり、持続的な成長の基盤が築かれます。