Corporate

Che cos'è Zel X?

Di David Lyell

Zel X è un'applicazione basata sul Web di Siemens che consolida la collaborazione, la progettazione, la produzione e le operazioni per le officine di piccole e medie dimensioni. Con Zel X, la tua azienda può tenere traccia dei lavori in tutta l'area produttiva, gestire i preventivi, eseguire operazioni CAD/CAM e collaborare tra i reparti. Si tratta di una soluzione all-in-one per le officine meccaniche che producono parti e componenti.

Abbiamo creato questa soluzione per i produttori che sono pronti a fare il grande passo verso la digitalizzazione delle loro operazioni e l'eliminazione dei silos di dati in Excel, CAD, CAM e altre applicazioni che non comunicano tra loro. Una volta sperimentato un flusso di lavoro integrato che include operazioni avanzate come la simulazione, ti chiederai perché non hai fatto il grande passo prima.

Siemens è leader mondiale nel settore dei software di progettazione. Creiamo applicazioni come NX, Solid Edge, Teamcenter, Simcenter e altre ancora, e ora stiamo portando la nostra esperienza nelle officine di tutto il mondo. All'interno di Zel X, abbiamo integrato molte delle nostre tecnologie in un'interfaccia basata sul Web che trasformerà rapidamente il tuo modo di fare business.

Come funziona Zel X

Quando si riceve una richiesta di preventivo, la procedura tipica per generare un preventivo è la seguente: si ispeziona la parte o il componente, si valutano i costi del materiale e della macchina, si esegue una valutazione preliminare in CAM, si controlla il tempo di consegna dell'ordine corrente, si digita un preventivo e si risponde alla richiesta con un riepilogo in formato PDF. Un'operazione di per sé piuttosto complessa. Tale operazione può coinvolgere più dipendenti e i file passano da un reparto all'altro all'interno di cartelle collocate su un server interno. Questo comporta un rischio elevato di comunicazioni incoerenti e perdite di tempo man mano che ciascun reparto lavora al preventivo.

Con Zel X, tutti i file associati, il markup, i commenti e il tracciamento sono integrati in un progetto fin dall'inizio. Non perderai mai più un file o un lavoro. La trasparenza in tutta l'azienda è garantita e scoprirai di essere in grado di elaborare le richieste di preventivo e concludere le trattative più velocemente che mai. Oltre a evitare molti problemi alla tua azienda, questo offrirà ai tuoi clienti un servizio di alto livello, poiché le comunicazioni vengono registrate all'interno di Zel X, quindi non dovrai più chiedere al front office di inoltrare un'altra e-mail alle persone giuste.

Caratteristiche essenziali di Zel X

Zel X è molto più di un software di gestione dell'officina. Zel X offre funzionalità avanzate integrate che coprono le operazioni, la collaborazione, la progettazione e la produzione. In ciascuno di questi set di funzionalità, abbiamo adeguato le funzionalità in modo da disporre degli strumenti giusti al momento giusto.

Operazioni

Organizza e monitora le attività, dalla richiesta di preventivo (RFQ) alla consegna dei componenti. Ciò significa che è possibile pianificare le operazioni di officina, dalla preparazione degli utensili all'ispezione con una Kanban Board integrata, e condividere lo stato delle attività in corso direttamente con i clienti. Funzioni operative aggiuntive:

  • Monitoraggio dei preventivi
  • Monitoraggio del digital traveler/dell'officina
  • Gestione delle richieste di preventivo dei clienti
  • Gestione delle richieste di preventivo di subappaltatori e fornitori
  • Accesso basato su browser a Zel X di Siemens
  • L'accesso basato su browser consente l'ispezione tramite dispositivo mobile e molte altre funzioni.

Collaborazione

Coinvolgi le persone giuste in ogni fase della produzione con la condivisione di progetti e file basata su autorizzazioni. Godrai dell'accesso illimitato degli ospiti, che garantisce un'esperienza cliente professionale, con la possibilità di fornire feedback da un telefono, tablet o computer. Le funzionalità di collaborazione aggiuntive includono:

  • Condivisione dei file basata sulle autorizzazioni
  • Gestione delle attività
  • Revisione CAD mobile
  • Realtà aumentata (AR) CAD per telefono/tablet
  • Revisione mobile di molteplici tipi di file (PDF, XLSX, immagini, ecc.)

Progettazione

Al centro di Zel X c'è un editor in-browser avanzato in cui è possibile progettare e modellare parti da zero o modificare i file inviati dai clienti. È possibile aggiungere annotazioni e quote, modificare una parte per la produzione e altro ancora. Ulteriori caratteristiche del design includono:

  • Libreria di forme per iniziare a usare subito i moduli preimpostati
  • Modifica diretta rapida
  • Modelli multi-body per mock-up di assemblaggio
  • Disegni di quote critiche automatizzati
  • Importazione e utilizzo di file da Creo, Inventor, Solidworks e altro ancora

Produzione

Capire come verrà realizzata una parte è fondamentale per essere in grado di stimarne con precisione il costo. Zel X presenta un CAM a 2,5 assi integrato che consente a chiunque debba creare un preventivo di generare il codice G iniziale all'interno di Zel X. Non dovrai più attendere che il tuo ingegnere CAM ti fornisca le stime dei tempi.

  • CAM per i preventivi
  • CAM per la generazione di percorsi utensile CNC
  • Ispezione mobile per la validazione del primo articolo
  • Modifica il codice a controllo numerico (NC) grazie a una sintassi codificata per colore
  • Modella il tuo approccio di produzione per la standardizzazione

Quanto costa Zel X?

Concepito per le officine e i produttori di componenti, il modello di prezzo e consegna di Zel X è stato creato per garantire la massima competitività. Zel X include l'accesso illimitato degli ospiti, consentendo al team, ai clienti e ai fornitori di visualizzare e annotare i dati progettuali dal proprio telefono, tablet o computer. Sul sito Zel X è disponibile una tabella di confronto delle funzionalità disponibile.

Scarica l'eBook di Zel X qui

Prova Zel X per 30 giorni


Domande frequenti

Quali settori o tipi di officina specifici trarrebbero i maggiori vantaggi dall'utilizzo di Zel X?

Zel X è particolarmente utile per le officine di piccole e medie dimensioni coinvolte in vari processi di produzione, tra cui officine meccaniche e produttori di componenti industriali. È progettato per supportare i settori che richiedono soluzioni di produzione precise e personalizzate, come quelli aerospaziale, automobilistico e dei macchinari industriali. Questi settori hanno spesso a che fare con progetti di parti complesse e con la produzione di piccoli lotti, e ciò rende particolarmente preziose le funzionalità integrate di Zel X, come le operazioni CAD/CAM, il monitoraggio dei processi e la collaborazione in tempo reale. Confronta i prodotti Zel X.

In che modo Zel X si integra con i sistemi software già in uso presso le officine?

Zel X offre una perfetta integrazione con gli strumenti CAD esistenti quali NX, Solid Edge, SolidWorks, Inventor e Creo. Ciò consente alle officine di importare i dati dai loro sistemi attuali e continuare a utilizzare strumenti noti, beneficiando al contempo delle funzionalità aggiuntive di Zel X. La piattaforma supporta anche l'importazione e l'esportazione di vari tipi di file, inclusi i profili G-code e DXF, il che consente alle officine di mantenere la compatibilità con i sistemi esistenti e al contempo passare a un flusso di lavoro più integrato ed efficiente. Scopri Zel X nel nostro negozio.

Quali sono i potenziali limiti o le sfide che un'azienda potrebbe incontrare durante la transizione a Zel X?

La transizione a Zel X potrebbe richiedere alcuni adeguamenti iniziali, ma la piattaforma è progettata per ridurre al minimo queste sfide. La curva di apprendimento è mitigata da interfacce intuitive e risorse di supporto complete fornite da Siemens. Le aziende possono trarre vantaggio dall'accesso basato su browser, e questo agevola l'implementazione e l'utilizzo sull'hardware esistente senza la necessità di investimenti IT significativi. Inoltre, Zel X si integra perfettamente con molti strumenti CAD esistenti, riducendo le interruzioni durante il periodo di transizione. I vantaggi complessivi di una maggiore efficienza, di una collaborazione ottimale e di una riduzione degli errori aumentano considerevolmente la produttività e la competitività delle officine. Assistenza di Zel X.


Informazioni sull'autore

David Lyell è responsabile marketing di Siemens Digital Industries Software e opera nel settore delle piccole e medie imprese. Ha lavorato nel settore della produzione e del marketing in diversi settori, tra cui l'automazione, le officine, l'additive manufacturing e la lavorazione del legno.