Corporate

Utilizzare la progettazione integrata nelle piccole e medie imprese con Solid Edge

Di David Lyell

In un'epoca in cui le piccole e medie imprese (PMI) devono affrontare le pressioni incessanti della concorrenza globale, la richiesta di portare i prodotti sul mercato più velocemente riducendo al minimo i costi non è mai stata così urgente. Molte PMI sono alle prese con complesse sfide ingegneristiche dovute alla crescente complessità, alla domanda di personalizzazione e alla riduzione dei cicli di vita dei prodotti. L'integrazione di soluzioni digitali potrebbe alleviare queste sfide, ma molte PMI esitano, scoraggiate dalle complessità percepite, dai costi e dai limiti di risorse. Solid Edge offre una soluzione promettente in questo panorama difficile, fatta su misura per l'agilità e l'ingegnosità delle organizzazioni più piccole.

Accesso flessibile a funzionalità di progettazione complete

Solid Edge offre alle PMI un accesso flessibile a una suite di prodotti integrati che soddisfano tutte le fasi dello sviluppo prodotto, dalla progettazione concettuale alla produzione. Ciò significa che le aziende possono beneficiare di funzionalità CAD meccaniche multidisciplinari, all'avanguardia e incentrate sulla progettazione all'interno di un'unica soluzione concessa in licenza. Tale accessibilità consente alle aziende di superare la riluttanza ad adottare un nuovo prodotto CAD e apre la strada a una progettazione ingegneristica orientata al futuro.

Solid Edge con Teamcenter Share
La collaborazione e la condivisione dei documenti sono integrate in Teamcenter Share.

Superare la concorrenza

Il mercato globale non aspetta nessuno e le aziende non enterprise si trovano sempre più spesso in una corsa contro il tempo e l'innovazione. Solid Edge consente ai team di progettazione delle PMI di dotarli degli strumenti necessari per competere su un palcoscenico globale. Sfruttando la progettazione integrata, le aziende possono portare rapidamente sul mercato prodotti sempre più complessi e personalizzati, assicurandosi che non solo stiano al passo con la concorrenza, ma si distinguano.

Sfruttare al meglio l'agilità

Solid Edge è progettato per soddisfare la naturale flessibilità delle PMI. La sua suite di soluzioni integrate non è solo facile da usare, ma anche conveniente, il che la rende un prodotto ideale per le PMI, che potrebbero non disporre delle ampie risorse delle loro controparti più grandi. Dalla creazione di modelli 3D, che possono essere utilizzati durante l'intero ciclo di vita dello sviluppo prodotto, alla progettazione di parti e assiemi complessi con la tecnologia sincrona, Solid Edge garantisce che ogni fase del processo sia coperta.

Scarica subito la versione di prova gratuita di Solid Edge.

Vantaggi che parlano da soli

I vantaggi dell'adozione di Solid Edge per la progettazione integrata nelle PMI sono molteplici. Consente, infatti, di:

  • Migliorare la comunicazione: La collaborazione è al centro di Solid Edge con Teamcenter Share. La condivisione sicura e controllata dei documenti consente alle aziende di comunicare meglio il valore delle loro innovazioni ai potenziali clienti.
  • Migliorare le prestazioni: Attraverso opzioni di simulazione integrate, le aziende possono validare e migliorare le prestazioni dei prodotti nelle prime fasi del processo di progettazione. Ciò significa che è possibile iniziare i test prima della fase di prototipazione.
  • Snellire la produzione: L’esecuzione di una produzione accurata ed efficiente delle parti è facilitata da strumenti integrati sia per la lavorazione tradizionale che per le tecnologie di produzione additiva. Le operazioni CAM non sono slegate da un software esterno.
  • Ottimizzare la gestione dei dati: Le funzionalità integrate di gestione dei dati garantiscono che i processi quotidiani, tra cui il rilascio alla produzione e le modifiche ingegneristiche, siano gestiti in modo efficiente e accurato.

Per le piccole e medie imprese, l'adozione di Solid Edge con il suo approccio di progettazione integrata non significa solo rimanere competitivi, ma anche creare una base per l'innovazione e la crescita. Abbiamo raccolto le nostre risorse per le PMI nella nostra pagina hub di Accelerated Engineering.


Informazioni sull'autore

David Lyell è responsabile marketing di Siemens Digital Industries Software e opera nel settore delle piccole e medie imprese. Ha lavorato nel settore della produzione e del marketing in diversi settori, tra cui l'automazione, le officine, l'additive manufacturing e la lavorazione del legno.