Erste Schritte mit der Simulation als KMU
In einer Zeit, in der Konstruktion und Fertigung von Produkten durch zunehmende Komplexität gekennzeichnet sind, stehen kleine und mittlere Unternehmen (KMU) vor einer schwierigen Aufgabe. Die Integration verschiedener Systeme wie mechanischer, elektronischer, elektrischer und Softwarekomponenten in ein zusammenhängendes Produkt erfordert nicht nur ein hohes Maß an Zusammenarbeit und Iteration, sondern auch ein strenges Testprotokoll, um Qualitätsprodukte auf den Markt zu bringen. Diese vielschichtige Herausforderung verlangt von KMU, dass sie ihre technischen Prozesse mithilfe von Simulationen optimieren, um ihren Wettbewerbsvorteil zu sichern.
Geschwindigkeit als Wettbewerbsvorteil nutzen
Die Aktualität einer neuen Produktentwicklungsstrategie ist ein kritischer Faktor, der den Erfolg eines Produkts erheblich beeinflussen kann. Für KMU ist die Möglichkeit, die Produktentwicklung zu beschleunigen, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen, ein strategischer Vorteil, der mit einem integrierten Konstruktionsprozess einfacher denn je ist. Mit Software wie SimcenterSTAR-CCM+undTestlabist es jetzt möglich, die schnelle Entwicklung an die sich ändernden Erwartungen der Verbraucher anzupassen und die Qualität aufrechtzuerhalten. Hier kommt die Integration fortgeschrittener Technologien wie der numerischen Strömungsmechanik (CFD) ins Spiel. Dies bietet eine Lösung, um den Lebenszyklus von Konstruktion und Entwicklung effizient zu beschleunigen.

Kostenmanagement und Effizienz mit Simulation
Die Einführung von Simulationen hat einen entscheidenden Wandel in der Art und Weise markiert, wie KMU an die Produktentwicklung herangehen. Durch die Abkehr von der traditionellen Abhängigkeit von physischen Prototypen, die sowohl kostspielig als auch zeitaufwendig sind, können KMU jetzt digitale Simulationen nutzen, um die Testphase zu beschleunigen. Diese Verschiebung reduziert nicht nur die Material- und Arbeitskosten, die mit physischen Tests verbunden sind, sondern ermöglicht auch eine umfassende Analyse der Produktentwicklung durch virtuelle Sensoren und digitale Zwillinge. Dieser Simulationsgrad ermöglicht die Analyse von Performance-Parametern ohne Einschränkungen physischer Prototyp-Tests. Durch die Bereitstellung schneller und zuverlässiger Daten ermöglicht die Simulation schnelle Iterationen und Entscheidungen, was wiederum die Markteinführungszeit verkürzt. Diese Effizienz geht nicht auf Kosten der Produktqualität. Im Gegenteil, sie stellt sicher, dass die Produkte hohe Standards in Bezug auf Leistung und Zuverlässigkeit erfüllen.

Der strategische Imperativ für KMU
Die Integration von Simulationstechnologien in den Engineering-Workflow ist nicht nur ein taktischer Schachzug, sondern ein strategischer Imperativ für KMU, die in einem wettbewerbsintensiven Umfeld erfolgreich sein wollen. Dieser Lösungsansatz bewältigt nicht nur die unmittelbaren Herausforderungen in Bezug auf Kosten, Qualität und Geschwindigkeit, sondern schafft auch die Grundlage für nachhaltige Innovation und Wachstum. Wenn sich die Marktbedingungen ändern, ist die Fähigkeit, sich schnell anzupassen und auf neue Anforderungen zu reagieren, von entscheidender Bedeutung.
Wie KMU mit der Simulation beginnen können
Siemens bietet eine Reihe von Simulationsprodukten an – von der Produktvalidierung bis hin zu physischen Tests. Für KMU empfehlen wir Ihnen, mit Simcenter Testlab für die physische Datenerfassung, -analyse und -modellierung zu beginnen. Oder Sie beginnen mit unserem CFD-Angebot Simcenter STAR-CCM+, wo Sie alles in einer einzigen einheitlichen Software finden. Simcenter STAR-CCM+ umfasst das Preprozessing durch Vernetzung über multiphysikalische Modellierung, Datenanalyse und fotorealistische Visualisierung sowie VR.
Besuchen Sie unsere Hub-Seite, um mehr zu erfahren.

Über den Autor
David Lyell ist Marketing Manager bei Siemens Digital Industries Software und betreut die Branche der kleinen und mittleren Unternehmen. Er hat in verschiedenen Branchen in der Fertigung und im Marketing gearbeitet, unter anderem in den Bereichen Automatisierung, Auftragsfertigung, additive Fertigung und Holzbearbeitung.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Vorteile des Einsatzes von Simulationen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU)? Die Simulation bietet KMU erhebliche Vorteile, wie z. B. Kosten- und Zeitersparnis, da die Abhängigkeit von physischen Prototypen minimiert wird. Sie verbessert die Produktqualität durch umfassende virtuelle Tests und ermöglicht schnelle Entwicklungszyklen, um sicherzustellen, dass die Produkte hohe Leistungs- und Zuverlässigkeitsstandards erfüllen. Dieser strategische Ansatz trägt dazu bei, einen Wettbewerbsvorteil zu erhalten, indem er Engineering-Prozesse optimiert und die Markteinführungszeit verkürzt.
Wie können Simulationstools wie Simcenter STAR-CCM+ und Testlab KMUs bei ihrer Produktentwicklung unterstützen? Simcenter STAR-CCM+ und Testlab optimieren den Produktentstehungsprozess durch die Integration verschiedener Funktionen der Simulation. STAR-CCM+ stellt eine einheitliche Plattform für Preprozessing, Multiphysik-Modellierung und Datenanalyse bereit, während Testlab eine robuste physische Datenerfassung und -analyse bietet. Diese Tools ermöglichen es KMU, gründliche virtuelle Tests durchzuführen, Konstruktionen schnell zu iterieren und fundierte Entscheidungen zu treffen, um letztendlich die Effizienz und Produktqualität zu verbessern.
Warum ist die Einführung von Simulationstechnologie ein strategisches Gebot für KMU? Die Einführung von Simulationstechnologien ist für kleine und mittlere Unternehmen von entscheidender Bedeutung, um auf einem wettbewerbsorientierten Markt zu bestehen. Sie adressiert Herausforderungen in Bezug auf Kosten, Qualität und Geschwindigkeit und ermöglicht es KMU, kontinuierlich innovativ zu sein und sich schnell an Marktveränderungen anzupassen. Simulationen schaffen die Grundlage für nachhaltiges Wachstum, indem sie KMU in die Lage versetzen, effizient und effektiv auf sich ändernde Verbraucherbedürfnisse zu reagieren.