产品
在产品设计中将成本和可持续性联系起来
如今,人们关注的焦点日益转向企业及其上市产品的可持续性和对环境的影响。因此,企业不得不重新思考产品设计和客户体验。据可靠数据统计,产品的生态影响 80% 取决于设计阶段。
为实现可持续性而进行重新设计的压力与日俱增,其中一个主要原因就是产品生命周期排放正从产品运营转移至产品生产。对此,汽车行业从内燃机向零排放电动汽车转型就是一个很好的例子。这种转变正在改变乘用车的生命周期排放状况。事实上,电动汽车在使用阶段的排放较少,但需要在电池中加入额外的碳密集型材料。
这些例子都反映了制造企业面临的重大挑战,即如何通过设计提高产品可持续性和耐用性,使其更易于回收利用并保持竞争力。

然而,挑战往往与机遇并存,现在也是变革的最佳时机。
问题在于:如何帮助企业加快实现可持续性转型并保持盈利,同时利用技术加速发展并扩大影响。
我们计算产品碳足迹的解决方案旨在帮助客户创造具有成本效益的可持续产品。例如,考虑使用回收材料代替原材料可以减少产品的碳足迹,但如果回收材料远离制造地点,运输排放可能会盖过所获得的好处。因此,要做出基于事实的决策,您需要获得与不同材料和制造流程相关的碳足迹和成本的准确数据。换言之,您需要一个能够快速准确仿真不同场景的解决方案。
观看以下关于我们产品碳足迹计算器的短视频:
准备充分提高可持续性并制定降本目标?
我们的解决方案采用集成方法,是您了解产品成本和碳排放的统一途径:
- 将价值链上的成本与碳排放联系起来:该产品碳足迹计算器解决方案同样遵循自下而上的碳排放分析工作流程,其中囊括了产品价值链上所有相关排放因素。该产品碳足迹解决方案不仅考虑到了从提取原材料或回收材料、制造前体、生产最终产品到最终产品离开企业大门(从摇篮到大门)的所有流程,还提供了碳足迹明细以及成本分析,同时揭示了价值链中减少碳足迹和产品成本的机会。由于分析是在细粒度级别完成的,因此企业可以制定生态设计策略,例如资源效率设计或回收设计,具体就是使用系统方法,将产品规划、开发和设计过程中的生态方面整合到整个产品生命周期。
- 仿真减少产品碳足迹的选项:通过对来自不同国家和地区的金属、聚合物、复合材料、粉末材料和能源组合等材料数据的碳排放值集成数据库,我们可以对材料替代、减重、更高的材料回收率、制造流程优化等进行仿真。
- 考虑碳税:从更广泛的角度来看,监管机构在影响企业遵守的可持续性设计方面也发挥着重要作用。成本计算考虑的另一个相关因素是碳税,这促使企业将其产品的碳足迹透明化。因此,产品碳足迹计算器可用于考虑碳税。
- 遵循国际标准和规则:产品碳足迹是按照德国标准化协会 (DIN)、欧洲标准 (EN) 和国际标准化组织 (ISO) 14067 以及温室气体核算体系产品标准中规定的产品通用标准计算的。
如今,通过这些集成功能,企业可以获得通过其价值链管理产品成本和碳足迹所需的透明度和洞察,从而在善变的商业环境中保持盈利。
要了解更多信息,请阅读“产品碳足迹”产品介绍
无论选择如何部署 Teamcenter,
您都可以获得相同的成熟解决方案,加快创新。