使用云计算成本和碳足迹

如今,制造企业普遍面临加快产品开发周期、降低成本和减少碳足迹的压力。此外,现代制造日益复杂,需要企业与全球各地的员工、供应商和合作伙伴进行线上合作。这种合作方式确有可取之处,但同时也使得确保所有合作人员能够随时随地了解最新信息难上加难。

云驱动产品成本管理
通过 Teamcenter® X Product Cost Management 解决方案(Siemens Xcelerator 软件、硬件和服务业务平台的一部分),我们提供混合云解决方案,用于计算产品成本、碳足迹和盈利能力分析。其中,客户端应用程序安装在客户的本地 IT 设备或桌面上。应用程序服务器和数据库则由西门子云托管。该解决方案基于 Teamcenter Product Cost Management 构建,可帮助企业在软件即服务 (SaaS) 环境中快速开始工作,而无需任何本地部署。

可靠云提供商的重要性
数字化转型成功的主要因素之一就是云提供商的可靠性。随着 与 AWS 之间的合作扩大,Siemens Digital Industries Software 创建了一个高效的云环境,其中提供先进的计算服务、软件和支持。Siemens Xcelerator 是一个开放的数字业务平台,其中的 SaaS 产品由 AWS 提供支持,可帮助各种规模的企业以更高的灵活性、可扩展性和无障碍性实现数字化转型,所有这些都是数字化转型成功的关键因素。
借助 SaaS 云解决方案,企业可以快速获得强大的技术支持。使用基于云的软件进行产品成本管理的主要好处之一是能够快速部署解决方案。与传统本地解决方案不同,基于云的产品成本管理支持软件可以在数小时或数天(而不是数周)内完成部署并投入生产。
AWS 上的西门子 SaaS 解决方案提供灵活且可扩展的功能选项,并会不断改进,助力企业面向未来。这样 IT 员工可以专注于创造更多业务价值的活动,而无需因过时的本地传统基础设施而疲于奔命。团队能够更好地探索新界限和检验未来设想。换言之,他们可以自由“无限创造”。
这样企业可以快速利用产品开发软件,而无需大量前期投资或 IT 资源。西门子和 AWS 合作提供一系列必要技术支持,帮助企业快速、可靠部署预先验证的边缘到云解决方案。从本地数据中心迁移到云端的另一个显著优势则是可扩展性。
组织或企业(尤其是中小企业)可以根据需求或业务环境进行扩展或缩减。AWS 按需提供无限技术资源(作为运营费用)。资本规划和硬件购置时间表不再是问题。
Siemens Digital Industries Software 提供并管理所有必要基础设施,不仅可以降低客户的总拥有成本,还无需客户 IT 组织托管任何服务器或管理部署。
云端保护
Teamcenter X Product Cost Management 数据库在一个安全的云环境中运行,该环境可根据客户需求和用户情况进行扩展。我们非常重视客户的隐私安全和保护。通过西门子部署,您的数据将始终可用并在云端备份。为了进一步满足您的数据保护需求,我们创立了西门子信任中心作为一站式资源,为您提供我们的政策、合规、透明度、可用性和服务等相关信息。
简化并加快计算过程
借助 Teamcenter X Product Cost Management,客户可以减少费时的软件实施和更新,专注于计算成本和碳排放的节省机会。这将给企业带来决定性的竞争优势,例如更快准备报价计算。成本工程师始终拥有最新数据,无需对机器和全球成本因素(例如能源费率、人工费率等)进行前期数据库更新即可开始快速计算成本。换言之,他们不需要花费时间来查找、收集和导入成本和碳排放数据,从而可以即时刷新成本和碳排放计算。同时,采购团队可以更快分析整个零件组合并验证供应商价格。
可持续性
将产品成本管理迁移到云端的一个重要但较少被提及的好处就是可减少碳足迹。 451 Research 的多项研究发现,将本地工作迁移到 AWS 可以使客户的相关碳足迹降低近 80%,如果 AWS 由 100% 可再生能源供电,则最多可降低 96%。
在能效方面,AWS 基础设施是受访的美国企业数据中心(中位数)的 3.6 倍,欧洲企业数据中心(平均值)的 5 倍。
西门子 SaaS 平台支持组织范围内协作,是所有成本和碳足迹的一致来源。客户可以立即使用所需的内容,然后在准备就绪时添加更多功能和用户。AWS 上的 Teamcenter X Product Cost Management 可帮助企业不断提升工作环境数字化水平。
要了解更多信息,请访问 Teamcenter Product Cost Management 网页。