产品验证的价值 - MBSE 系列第 4 集
想象一下,你花了几个月的时间努力设计一个产品,但当你进入验证阶段时,却突然发现它不符合进入市场的必备要求。这会导致很多麻烦并花费大量时间。但是,如果有某种方法可以在产品验证的过程中确保满足所有必备条件呢?
好消息是,从技术上讲,我们可以实现这一切。数字化正在帮助企业在整个设计流程中利用信息 以确保满足产品验证和确认要求。这不仅使企业能够最大限度地提高效率,还可以帮助他们从一开始就提供更高质量的产品。
西门子汽车与交通运输软件副总裁南德·科赫哈尔 (Nand Kochhar) 今天再次来到我们的节目中,共同探讨产品验证。他将解释通过数字化进行虚拟验证和确认如何帮助企业收集和组合正确的信息,从而在最终集成和确认的过程中节省时间。
在本集中,您将了解持续验证的工作原理、公司通过将持续验证集成到工作场所中获得的一些最大好处,以及仿真在整个过程中的作用。我们还将展望未来,了解产品验证如何随着新技术的引入而变化,以及智慧城市基础设施中如何考虑车辆集成。
涉及的一些问题:
- 确保最终车辆满足产品定义中设置的要求有什么新变化?(1:29)
- 持续验证的工作原理是什么?(3:07)
- 验证软件系统的关键要求是什么?(8:07)
- 验证和确认如何处理现有城市基础设施中的车辆集成?(15:38)
在本集中,您将了解:
- 持续验证过程的一大优势 (3:31)
- 仿真的作用 (4:20)
- 最终验证阶段成功的要素 (11:21)
- 产品验证最关键的方面 (18:17)

康纳·佩克 - 主持人
康纳·佩克 (Conor Peick) 是一名营销协调员,帮助 Siemens Digital Industries Software 的思想领导力团队创建前瞻性内容。康纳与经验丰富的行业专家合作,制作播客、文章、博客和其他形式的内容,重点关注企业未来面临的趋势和挑战,以及可能提供解决方案的技术。
Siemens Digital Industries Software 不断推动数字化企业转型,让工程、制造业和电子设计遇见未来。
Siemens Xcelerator 是 Siemens Digital Industries Software 推出的软件和服务全面集成式产品组合,可助力各种规模的企业打造数字孪生,带来新的洞察、新的改进机遇和新的自动化水平,让技术创新如虎添翼。
如需了解有关 Siemens Digital Industries Software 产品和服务的详细信息,请访问 siemens.com/software 或关注我们的 领英、 推特、 脸书 和 照片墙帐号。
Siemens Digital Industries Software – 数智今日,同塑未来