南德·科赫哈尔分享产品定义如何帮助制造商适应并保持竞争力 - MBSE 系列第 2 集
当我们审视当今制造业的状况时,很明显,技术正在迅速成熟。复杂程度不断增加,这意味着开发和生产的每个阶段的规划、沟通和协作都至关重要。如果企业想要保持竞争优势,他们使用的软件需要与这些雄心壮志相匹配。
软件和系统工程是企业实现该目标的方式,它始于结构合理、跨学科的解决问题的方法和不断创新的意愿。通过采用明确的产品定义,团队能够应对这些日益增长的复杂性,并利用数字化的协作优势。
今天,我们欢迎南德·科赫哈尔 (Nand Kochhar) 再次来到节目中。他是西门子汽车和交通软件副总裁,他会运用专业知识解释企业如何利用这项新技术在竞争中获得优势,同时在技术复杂性不断增加的情况下减轻工程团队的压力。
在本集中,我们将重点介绍产品定义以及为什么它在软件和系统工程中如此重要。我们将介绍它帮助团队管理日益复杂的设计的所有方式,以及为什么数字化在当今竞争激烈的市场中必不可少。我们还将讨论使用 MBSE 方法为工程师带来的总体优势,以及它如何帮助管理精心详细的设计流程。
涉及的一些问题:
- 到底什么是产品定义?(1:25)
- 产品定义如何帮助团队应对日益增加的设计复杂性?(4:53)
- 企业可以使用哪些策略来定义这个设计空间?(6:33)
- 数字化如何实现协作?(11:28)
- 如果其中一项产品定义要求变动,会发生什么情况?(17:17)
- 如何看待 MBSE 方法帮助工程师和工程部门处理新车辆设计的复杂性?(20:38)
在本集中,您将了解:
- SSE 的五大支柱 (0:48)
- 产品定义的实际示例 (2:48)
- 汽车 OEM 面临的头号挑战 (8:01)
- 为什么数字化势在必行 (10:04)
- 供应商和 OEM 之间协作的一个关键优势 (16:09)
- 为什么适应性至关重要 (19:36)

康纳·佩克 - 主持人
康纳·佩克 (Conor Peick) 是一名营销协调员,帮助 Siemens Digital Industries Software 的思想领导力团队创建前瞻性内容。康纳与经验丰富的行业专家合作,制作播客、文章、博客和其他形式的内容,重点关注企业未来面临的趋势和挑战,以及可能提供解决方案的技术。
Siemens Digital Industries Software 不断推动数字化企业转型,让工程、制造业和电子设计遇见未来。
Siemens Xcelerator 是 Siemens Digital Industries Software 推出的软件和服务全面集成式产品组合,可助力各种规模的企业打造数字孪生,带来新的洞察、新的改进机遇和新的自动化水平,让技术创新如虎添翼。
如需了解有关 Siemens Digital Industries Software 产品和服务的详细信息,请访问 siemens.com/software 或关注我们的 领英、 推特、 脸书 和 照片墙帐号。
Siemens Digital Industries Software – 数智今日,同塑未来