产品

化妆品新趋势:配方产品设计如何帮助制造商赢得竞争

作者 Franck Malatier

在化妆品行业,创新的积极性正在不断加快。在新兴和强化的市场力量的推动下,化妆品制造商必须更快地将新产品推向市场,同时在产品生命周期中创造新的效率,并确保优质的产品质量。为了在这样的条件下赢得竞争,化妆品制造商依靠其赋能系统 – 制造运营管理 (MOM) 解决方案的创新,从而实现从产品概念和设计到生产、投放和分销的数字化转型。

化妆品制造商需要数字化解决方案,以灵活、高效和全面的方式配制产品,而这正是配方产品设计 (FPD) 软件带来的价值所在。FPD 解决方案是全面 MOM 产品组合的一部分,是一种可扩展且灵活的配方产品数据管理解决方案,可优化和简化所有与研发相关的流程,并协调制造。

面对快速涌现的市场趋势,FPD 软件解决方案为化妆品公司创造了成功满足新消费者需求的机会。让我们更深入地了解这些趋势以及应对这些趋势的 FPD 功能。

1.消费者需求不断变化

化妆品企业必须继续应对消费者对于与其产品相关的健康和环境问题日益增长的意识,而现在他们必须面对新的市场不稳定因素。社交媒体对化妆品购买决策的影响越来越大,加上客户对化妆品成分完全透明的要求不断增长,这些不稳定因素使品牌忠诚度成为过去式。事实上,94% 的消费者经常寻找替代品,73% 的消费者表示愿意为真正透明的品牌支付更多费用。与此同时,众所周知,社交媒体影响者的差评会破坏化妆品的销售。

为了继续推动更安全、更环保的产品,化妆品制造商必须在化妆品配方方面不断创新,快速推出新产品,并以准确、可访问的产品信息为后盾,为客户提供服务。

2.更严苛的当地和全球法规

2018 年,有 121 种化妆品因不符合欧盟化妆品法规而被撤出市场。自那以后的两年里,法规和监管机构的数量成倍增加,使合规管理变得越来越重要和复杂。行业观察人士认为,化妆品制造商所处的监管环境正在稳步向医疗和制药行业所经历的严格程度靠拢。

制造商如何才能在监管机构要求的合规性和可追溯性下提高效率?通过利用“集成式数字主线”。配方产品设计 (FPD) 解决方案支持配方产品数据管理的所有关键方面,如配方和方案开发、试验和实验管理以及产品质量保证。由于它利用了集成解决方案中的可用信息,FPD 还支持仿真,以便配方设计师可以找到正确的配方,以满足消费者的要求,同时遵守法规。然后,FPD 解决方案实时确保所有必需的组件申报的正确标签。

3.个性化和定制化

如今,40% 的千禧一代希望影响品牌所有者并与品牌所有者共同创造产品。随着产品的定制程度越来越高,产品的设计方式和制造方式也发生了变化。过去的大规模制造(数百万或数十亿件)正在过渡到小批量制造,哪怕是单件。

大规模定制需要全新的上市时间,新产品导入 (NPI) 几乎呈指数级增长。对于每次新产品导入而言,更改先前配方中的一个参数都可能会对生产链条中的其他环节产生连锁反应:原材料供应、质量规范、生产资源、合规要求、每条生产线的特定制造配方等等。

为了满足这一需求,必须拥有配方产品设计 (FPD) 系统提供的一致、可访问的配方和产品数据。FPD 软件支持结构化、高效的配方产品开发周期。它允许配方设计师从以前的项目开始,从历史结果中受益。FPD 以灵活、结构化、安全和可配置的方式集中管理所有与配方产品相关的规范,从而保证数据一致性。有效的 FPD 还能使大量定制产品集中的所有配方产品设计和工艺都能完全符合质量和法规要求。

4.更多的质量要求

快速 NPI 的成功在很大程度上取决于数据的可用性和一致性,而一旦开始生产,化妆品制造商的口号就是产品一致性。质量事件和逃避对纠正措施的成本和品牌声誉的影响都具有破坏性。仅在 2019 年第一季度,欧盟就召回了 28 种化妆品,美国召回了 15 种。企业的客户群可能因某一次产品召回而不可逆转地流失。

在确保始终如一的高品质的同时,制造商还必须管理常见生产变量的影响,如原材料构成(尤其是天然材料)或环境条件的季节性变化(例如湿度)。 大型跨国化妆品公司在制造产品分散于全球各地时,面临着额外的变化。即使每个单独的产品配方相对简单,但针对每个配方可能需要考虑不同的原材料配置、设备操作配置、不同工厂地点的气候条件,其复杂程度就会急剧上升。

为了满足这些需求,产品质量数据需要正确、安全且随时可用——对于研发实验室和负责整体产品合格性和质量的质量控制 (QC) 实验室而言。FPD 的实验室信息管理系统 (LIMS) 组件使制造商能够实现从入库到出库的质量闭环。通过以这种方式实现质量闭环,企业可以确定市场上的质量设定,并向客户保证产品带来的价值。

5.成本压力

最近的一项研究报告称,74% 的消费者对价格变得更加敏感。虽然材料、人员、设备和设施等制造资源的成本越来越高,但化妆品消费者预计价格不会上涨。这意味着制造商必须控制并降低其创新成本。FPD 解决方案提供的灵活集成式产品开发流程有助于满足这一需求。

借助配方产品设计解决方案,研发部门可以在从创意到产品的过程中以结构化和高效的方式运作。他们还可以通过先对新产品开发进行数字孪生仿真来避免多次昂贵的生产试验。现在 FPD 解决方案中提供的仿真功能可以在做出运营决策之前预测问题。使用数字孪生在数字领域运行各种场景,比在实际生产中权衡选项要便宜得多。

西门子配方产品设计 (FPD)

FPD 平台为配方和配方开发以及试验和实验管理提供结构化解决方案。借助集成式平台,FPD 可以创建从生成创意到启动并生产的数字主线,为快节奏的增值创新提供支持配方产品设计软件赋能化妆品行业的公司利用其研发潜力,更加高效地开发新产品,并更快地将这些产品推向市场。

Siemens Digital Industries Software 推出的配方产品设计 (FPD) 解决方案通过灵活、高效和全面的配方产品数据管理,帮助化妆品制造商有效应对新兴市场趋势并保持竞争优势。FPD 平台已在大中型跨国公司中证明其行之有效,同时符合客户的要求与期望。作为 Opcenter 产品组合的一部分,FPD 解决方案提供了一套集成式功能模块,从电子笔记本到实验室管理,再到配方开发和规格管理。这些功能融入了从创意到上架的数字主线,加快了以客户为中心的创新周期并确保产品质量。了解更多信息