行业

模拟创新:引领医疗器械设计

作者 AnnaMary Gualdoni

医疗器械行业持续面临着创新和快速将新产品推向市场的压力。与此同时,医疗器械变得越来越复杂,治疗越来越个性化,监管要求比以往任何时候都更加严格。这些挑战需要创新的解决方案,而仿真是解决这些挑战的关键技术。

通过仿真降低成本

想象一下:减少物理原型的数量并快速跟踪产品。这就是仿真的魔力所在。通过创建数字孪生(设备的虚拟副本),可以显著减少材料和劳动力成本。这些数字对应物为合规性提供了坚实的证据,增强了从早期设计阶段到上市后监控的每一步。简而言之,数字孪生可确保器械在整个生命周期内无缝运行,同时符合严格的监管标准。

通过数字化仿真和测试保持产品质量和患者安全

使用当今的数字化仿真和测试来确认产品质量和患者安全格外简单。它还可以增强应力和疲劳分析等医疗器械测试过程,并有助于在设计过程的早期识别缺陷。这种积极主动的方法不仅提高了设备的可靠性和患者安全性,而且还最大限度地降低了代价高昂的召回风险,这与行业以质量为中心的计划相互一致。

数字化仿真通过集成诸如机械设计、流体力学和材料科学等工程学科来应对现代器械的复杂性。这些跨学科工作确保所有组件无缝工作并符合严格的监管标准。西门子的 Simcenter 产品组合提供全面的性能工程解决方案,支持在整个产品生命周期中创建数字孪生并优化医疗器械设计

B Medical Systems 如何缩短开发和测试时间

B Medical Systems 是一家医疗级制冷设备的全球制造商,在研究、开发和测试过程中,产品质量和工程时间优化方面遇到多项挑战。该公司需要缓解某些组件的较长交货时间,这可能会影响项目时间表。此外,用于开发、测试和质量保证的资源规划耗费了大量的工程时间,需要实施高效的流程来保持高标准而不影响质量。

Simcenter Amesim 在应对这些挑战方面发挥了关键作用,它实现了先进的数字仿真,延长了温度敏感产品的保质期,并优化了制冷设计以保护疫苗。所有工程师都可以使用的仿真工具将开发和测试时间显著缩短了 80%,促进了更好的协同和知识传递。该系统的强大功能使工程师能够进行广泛的虚拟测试,即使在供应链限制的情况下也能优化组件选择。请点此阅读完整的案例分析

医疗器械开发的广阔前景

在医疗器械开发过程中采用仿真和数字孪生可以降低成本、提高设计精度并加快上市速度。采用这些创新解决方案对于保持竞争力和实现卓越的患者治疗效果至关重要。西门子致力于推动仿真技术的发展,助力企业不仅参与行业发展,而且能够引领行业发展。仿真带来无限可能,并且具有变革性,为医疗器械开发的光明未来铺平了道路。

想了解关于数字化仿真的更多信息?查看我们的白皮书数字化证据生成:医疗器械仿真驱动型设计

此处查看有关医疗器械设计的更多信息。

有关仿真的更多见解,请查看下面的信息图!