モデルベース・システム・エンジニアリングによる電気自動車 (EV) および自動運転車 (AV) の複雑さの克服
ジェネレーティブ・デザインと高度な自動化が車両アーキテクチャにどのような革命をもたらすか
電気自動車 (EV) と自動運転車 (AV) テクノロジーの急速な進歩は、車両アーキテクチャに前例のないレベルの複雑さをもたらしています。この複雑さの急増により、従来の開発手法の課題が明らかになり、新しい設計、エンジニアリング、製造アプローチが求められています。
無数のセンサー、複雑なソフトウェア・システム、高度なハードウェア・コンポーネントを1つの車両に統合すると、さまざまな課題が絡み合います。膨大な量のデータの管理から、異なるシステム間のシームレスな相互作用の確保まで、自動車メーカーは複雑な問題に直面しています。
従来のサイロ化された車両開発のアプローチでは、この新しい時代の要求を満たすにはもはや十分ではありません。
業界は、この複雑な状況を克服するための革新的なソリューションに注目しています。モデルベース・システム・エンジニアリング (MBSE) とジェネレーティブ・デザインは、これらの課題に対処するための強力なツールとして注目を集めています。
これらのテクノロジーは、車両の全体像を把握し、多数の設計プロセスを自動化することで、開発の合理化、エラーの削減、市場投入期間の短縮を実現します。
このブログでは、電気自動車 (EV) と自動運転車 (AV) の開発の複雑さを深く掘り下げ、従来の手法の限界を探り、MBSEとジェネレーティブ・デザインを活用して自動車業界のイノベーションと効率化を推進する方法を明らかにします。
電気自動車 (EV) と自動運転車 (AV) 開発の複雑化
電気自動車 (EV) と自動運転車 (AV) に高度なソフトウェア、拡大するセンサー、新しいハードウェア・コンポーネントを統合することは、従来の設計および開発プロセスにとって大きな課題となります。
エンジニアは、モジュール、電子制御ユニット (ECU)、ハーネス、配線がすでに過重な負担となっている既存の車両アーキテクチャに、これらの新しいテクノロジーを統合しようと奮闘しています。
膨大な量のコンポーネントによって車両の重量は増加し、複雑な相互作用の網が張り巡らされ、その管理や最適化が難しくなっています。さらに、現代の自動車のソフトウェア駆動型の性質は、かつてないペースで加速しており、コードの行数は指数関数的に増加しています。
車載ソフトウェアの問題は深刻な結果をもたらす可能性があるため、バグのないパフォーマンスを確保することが不可欠であり、このことが「ソフトウェアの複雑さの増大」という課題をさらに悪化させています。
モデルベース・システム・エンジニアリング (MBSE) とジェネレーティブ・デザインは、システムレベルの設計、最適化、自動化のフレームワークを提供することで、これらの課題を解決する見込みのあるソリューションとして注目を集めています。
従来の開発手法は、サイロ化したチームと手作業によるプロセスが特徴でしたが、このレベルの複雑さに対応できるようにする必要があります。業界では、ソフトウェア、ハードウェア、電気システム間の相互作用を効果的に管理するための、総合的なアプローチの必要性がますます高まっています。
複雑さを克服するMBSEの役割を理解する
車両アーキテクチャの複雑さの課題に対処するために、MBSEは重要なアプローチとして注目を集めています。
MBSEは、複雑なシステムをエンジニアリングするための体系的なアプローチであり、コミュニケーションと解析の主要な手段としてモデルを使用します。MBSEは、車両システム全体をデジタルで表現することで、エンジニアが全体像を把握し、さまざまなコンポーネントとサブシステム間の複雑な相互作用を理解できるようにします。
MBSEの要となるのは、機能モデルの使用です。
これらのモデルは、基盤となるハードウェアやソフトウェアの実装を指定することなく、車両システムの望ましい動作を表現します。機能モデルを車両アーキテクチャに統合することで、エンジニアはさまざまな設計オプションを検討してトレードオフを評価し、システムのパフォーマンス、コスト、安全性を最適化することができます。このモデルベースのアプローチは、異なるエンジニアリング分野間のコラボレーションを促進し、サイロ化を解消して、開発プロセスを加速します。
MBSEは、ジェネレーティブ・デザイン手法を活用できる力をチームに与えます。設計パラメーターと制約を定義することで、エンジニアは複数の設計代替案を生成して、最適なソリューションをより効率的に特定できます。
この反復的なプロセスにより、車両ライフサイクル全体を通した継続的な改善とイノベーションが可能になります。
MBSEを採用することで、自動車メーカーは、複雑化する電気自動車 (EV) と自動運転車 (AV) を効果的に管理し、開発コストを削減して、市場投入期間を短縮することができます。
ジェネレーティブ・デザインの威力
ジェネレーティブ・デザインは、モデルベース・エンジニアリングの可能性を活用して開発プロセスに革命を起こす強力なツールです。
これは基本的に、定義されたパラメーターと制約に基づいて複数の設計ソリューションを探索するアルゴリズム・プロセスです。車両開発のコンテキストでは、個々のコンポーネントから車両全体のアーキテクチャに至るまで、あらゆるものを最適化するために適用できます。
エンジニアは、無数の設計バリエーションを迅速に生成して評価することで、パフォーマンス、重量、コスト、その他の重要な目標を達成する最適なソリューションを特定できます。
ジェネレーティブ・デザインのメリットは広範囲に及びます。日常的なタスクを自動化し、エンジニアがより高度なレベルの設計上の意思決定に集中できるようにすることで、開発サイクルを加速します。
ジェネレーティブ・デザインは、アーキテクチャとコンポーネントを最適化することで車両設計を強化し、より軽量で燃費が良く、安全な車両を実現します。電気自動車 (EV) の場合、このテクノロジーで、バッテリーの航続距離と充電速度を最大化できます。またジェネレーティブ・デザインは、自動運転車 (AV) の開発において、より堅牢で信頼性の高いセンサー・システムの構築に貢献しています。
最終的に、ジェネレーティブ・デザインは将来の車両開発の基盤となり、メーカーに技術的な進歩をもたらすだけでなく、持続可能で費用対効果の高い、次世代の電気自動車 (EV) と自動運転車 (AV) を生み出す能力を与えるでしょう。
電気自動車 (EV) と自動運転車 (AV) 開発の主要課題を克服する
統合、市場投入期間短縮のプレッシャー、膨大な量のデータが、従来の開発手法に負担をかけています。これらのハードルを乗り越えるには、モデルベース・システム・エンジニアリング (MBSE) とジェネレーティブ・デザインへのパラダイム・シフトが不可欠です。
MBSEは、電気自動車 (EV) と自動運転車 (AV) 開発に固有の複雑さを管理するための、構造化されたアプローチを提供します。車両のデジタルツインを作成することで、エンジニアはさまざまな設計シナリオをシミュレーションして解析し、開発を加速して、コストのかかる物理プロトタイプを削減できます。
MBSEのジェネレーティブ・デザイン機能で、複数の設計オプションを検討し、車両アーキテクチャを最適化してパフォーマンス、効率、安全性を向上させます。
例えば、MBSEとジェネレーティブ・デザインを活用することで、自動車メーカーは電気推進と自動運転の両方の機能について、車両アーキテクチャを最適化することができます。
この総合的なアプローチにより、異なる車両システム間の相乗効果を特定して、効率の向上、軽量化、パフォーマンスの改善につなげます。そしてエンジニアは、バッテリー・パック、熱管理システム、センサーの配置にジェネレーティブ・デザインを適用することで、電気自動車の航続距離と充電速度を大幅に改善できます。
MBSEとジェネレーティブ・デザインを採用することで、自動車業界は電気自動車 (EV) と自動運転車 (AV) の開発の複雑さを克服し、市場投入期間を短縮して、将来の需要を満たす革新的で高品質な車両を提供することができます。
MBSEとジェネレーティブ・デザインで車両アーキテクチャを再考
自動車業界は、電気自動車 (EV) と自動運転車 (AV) の急速な普及を背景に、変革の転換期を迎えています。この進化は前例のない複雑さをもたらしており、車両アーキテクチャに対する革新的なアプローチが求められています。
MBSEを採用することでエンジニアは、要件、機能設計、物理コンポーネントを結び付ける、統合されたデジタル・スレッドを確立できます。この総合的なアプローチは、分野横断的なコラボレーションを促進し、開発サイクルを加速して、製品の品質を保証します。
一方、ジェネレーティブ・デザインは、無数の設計可能性を探求し、パフォーマンス、重量、コストを最適化することで、創造性を解き放ちます。
MBSEとジェネレーティブ・デザインを組み合わせることで、組織は将来を見据えた車両アーキテクチャを構築できます。シフトレフト (セキュリティ対策や検証プロセスを前倒し) してシステムレベルの思考に集中することで、エンジニアは開発の早い段階に十分な情報に基づいた意思決定を下すことができます。
このプロアクティブなアプローチは、リスクを軽減し、コストを削減して、市場投入期間を短縮します。
車両開発プロセスの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?ウェビナー全編を視聴し、シーメンスのリソースを活用して、自動車開発にMBSEとジェネレーティブ・デザインを導入する方法の詳細をご確認ください。